FAQs Techniques

Poser une question

Pourquoi la passerelle par défaut de ma carte de gestion réseau qui s'affiche est-elle 0.0.0.0, sous les paramètres IPv4 actuels?
Problème Dans l'interface Web de ma carte de gestion réseau, pourquoi la passerelle par défaut qui s'affiche est-elle 0.0.0.0, même si j'ai configuré...
Pourquoi l'utilitaire de configuration de ma carte SmartSlot E/S à contact sec AP9613 affiche-t-il un état ou un statut de relais incorrect?
Problème Pourquoi l'utilitaire de configuration de ma carte SmartSlot E/S à contact sec AP9613 (ci-dessous) affiche-t-il un état ou un statut de relais...
L’enregistrement de mon extension de garantie a échoué, que dois-je faire ?
Après avoir saisi la Clé d’Enregistrement et le ,,APC Serial Service Number’’ sur notre page d’enregistrement des extensions de garantie et vous rencontrez...
Quelles sont les étapes de dépannage de base pour le Back-UPS RS Modèle BR1300G / BR1500G?
Problème: Quelles sont les étapes de dépannage de base pour le Back-UPS RS Modèle BR1300G / BR1500G? Gamme de produits: APC Back-UPS RS Environnement:...
Information de partage de porte de réseau d'unités de distribution de l'alimentation (PDU) pour bâti 2G (AP8XXX)
À propos de la fonction de partage de porte réseau Vous pouvez utiliser la fonction de partage de porte réseau pour consulter le statut de plusieurs...
Comment puis-je mettre à jour le micrologiciel de ma carte SmartSlot d'E/S à contact sec (AP9613)?
Problème Je recherche des instructions sur la mise à jour du micrologiciel AP9613 Gamme de produits Gestion de dispositif UPS AP9613 - Carte SmartSlot...
Comment puis-je mettre à jour mon micrologiciel Smart UPS SMT/SMX à l'aide de ma carte de gestion de réseau AP9630/AP9631?
Problème Quelles sont les étapes à suivre si je veux utiliser ma carte de gestion de réseau 2 pour mettre à jour mon micrologiciel Smart UPS (SMT/SMX)?...
Définition de la carte SmartSlot E/S « Anomalie héritée » à contact sec AP9613
Problème À quoi les anomalies héritées font-elles référence dans l'utilitaire de configuration de la carte SmartSlot E/S à contact sec AP9613? Gamme...
Message d'échec de l'exportation lors d'une tentative d'exportation de clips provenant de InfraStruXure Central.
Problème : Message d'échec de l'exportation lors d'une tentative d'exportation de clips provenant de InfraStruXure Central vers un système Windows....
Comment puis-je mettre à jour mon micrologiciel Smart UPS SMT/SMX à l'aide de ma carte de gestion de réseau AP9630/AP9631?
Problème Quelles sont les étapes à suivre si je veux utiliser ma carte de gestion de réseau 2 pour mettre à jour mon micrologiciel Smart UPS (SMT/SMX)?...
Résultats 1 - 10 de 100