FAQs Techniques

Poser une question

Information de partage de porte de réseau d'unités de distribution de l'alimentation (PDU) pour bâti 2G (AP8XXX)

À propos de la fonction de partage de porte réseau

Vous pouvez utiliser la fonction de partage de porte réseau pour consulter le statut de plusieurs PDU de bâti, jusqu'à concurrence de quatre, et configurer et gérer ces PDU de bâti par le biais d'une seule connexion réseau. Cela est possible en branchant les PDU de bâti aux ports d'entrée et de sortie situés sur leurs panneaux avant.

Remarque : Toutes les PDU de bâti du groupe doivent utiliser la même version du micrologiciel de PDU de bâti, 5.1.6 ou plus récente (excluant v6.0.5 EnergyWise), pour pouvoir prendre en charge la fonction de partage de porte réseau. Des instructions d'utilisation sont disponibles pour la version rpdu2g v5.1.6, la première version de l'application où cette fonction est introduite -> http://www.apc.com/salestools/JSAI-8C4TL4/JSAI-8C4TL4_R8_EN.pdf


ID d'affichage

L'ID d'affichage est un chiffre de 1 à 4 utilisé pour attribuer une identification unique à une PDU de bâti comprise dans un groupe. Dès que deux PDU de bâti ou plus sont branchées l'une à l'autre dans un groupe, elles peuvent être identifiées dans les différentes interfaces par l'usage d'une ID d'affichage. L'ID d'affichage peut être affichée sur l'écran ACL, en sélectionnant l'option Paramètres d'affichage > ID d'affichage > Afficher sur le clavier de l'écran ACL.

Instructions d'installation

Branchez plusieurs PDU de bâti, jusqu'à concurrence de quatre. Insérez un terminateur RJ45 (inclus) dans les ports d'entrée/sortie de chaque extrémité de la chaîne.

Remarque : Ne pas utiliser les terminateurs fournis par APC (numéro de pièce 0W4161A ou la version à profil bas 0W05545A) pourrait causer une perte de communication des PDU de bâti.
Remarque : Pour réduire la possibilité de problèmes de communication, la longueur totale maximale des câbles qui relient entre elles les PDU de bâti comprises dans un groupe ne doit pas excéder 10 mètres.

Toutes les PDU de bâti comprises dans un groupe de partage de porte réseau doivent être logées dans un même boîtier de bâti. Branchez le port « Réseau » d'une des PDU de bâti du groupe à un commutateur ou un concentrateur réseau. Cette unité fera office d'« hôte » pour le groupe de PDU de bâti. Un hôte est défini comme une PDU de bâti branchée à un réseau et faisant partie d'un groupe de PDU de bâti. Configurez les fonctionnalités réseau de cette PDU de bâti hôte comme spécifiées dans la section Établir les paramètres réseau. L'hôte détectera automatiquement tout « invité » branché par le biais des ports d'entrée/sortie. Le groupe de PDU de bâti devient aussitôt disponible par l'entremise de l'adresse IP de l'hôte.


Suivez les instructions ci-dessous avant de mettre sous tension l'une ou l'autre des PDU de bâti du groupe. Si vous souhaitez attribuer des ID spécifiques, mettez sous tension les unités la première fois dans l'ordre désiré, de 1 à 4. Par exemple, avant de mettre sous tension l'une ou l'autre des PDU de bâti branchée à un groupe, déterminez l'ordre souhaité des ID d'affichage. Puis, mettez d'abord sous tension l'unité à laquelle vous désirez attribuer l'ID d'affichage 1. Aussitôt l'écran allumé, mettez sous tension l'unité à laquelle vous désirez attribuer l'ID d'affichage 2. Poursuivez avec les unités 3 et 4, si votre configuration le requiert.

Remarque : L'ID d'affichage peut être configuré comme une interface Web grâce au champ « Gestionnaire de périphériques > Gestion de la charge > Charge de périphérique > ID d'affichage ».


Partage de porte réseau et commandes de CLI

L'interface de ligne de commande (CLI) permet l'envoi des commandes aux PDU de bâti invitées. L'utilisateur peut spécifier l'ID d'affichage de la PDU de bâti à commander, suivi de deux points avant le premier argument (ou à titre de premier argument, si la commande n'en comporte généralement pas). Fournir une ID d'affichage est facultatif, l'omettre commandera simplement la PDU locale.

Syntaxe : :

Transmettra la commande à la PDU de bâti avec l'ID d'affichage . est séparé de par deux points; n'insérez aucun espace entre :, car les espaces ont pour fonction de séparer les arguments.

Exemple : Pour consulter la puissance de la phase 2 de la PDU de bâti invitée 3, tapez :

apc> phReading 3:2 power
E000: Success
2: 40 W


Partage de porte réseau et interface Web

Commande de groupe utilisant le partage de porte réseau


L'interface Web de la PDU de bâti pourra bénéficier de capacités supplémentaires si elle fait partie d'un groupe. Ces capacités ne sont affichées que si la PDU de bâti fait partie d'un groupe. Elles incluent une page « Statut de groupe » et la capacité de sélectionner de quelle PDU de bâti proviendra les données consultées. La page de statut de groupe affiche l'information de base de la PDU de bâti hôte et des PDU invitées connectées. Les invitées sont identifiées par une icône de PDU de bâti et l'ID d'affichage. L'information apparaissant sur la page de statut de groupe inclut le nom, l'emplacement, les coordonnées, les propriétés du modèle de base, l'information de révision du micrologiciel et le statut de communication de groupe de chaque PDU de bâti. De plus, la page de statut de groupe permet à l'utilisateur de retirer une PDU de bâti qui a été retirée du groupe et qui affiche un statut de perte de communication.




La plupart des pages Web sous les onglets Accueil, Gestionnaire de périphérique et Environnement vous permettent de passer d'une PDU de bâti à une autre afin de consulter le statut et la configuration/commande. Cette commutation s'accomplit en sélectionnant l'ID d'affichage de la PDU de bâti de l'unité que vous désirez consulter. Elle est située dans le coin supérieur droit de chaque tableau qui prend en charge plusieurs PDU de bâti. La PDU de bâti hôte sur laquelle vous êtes branché est toujours identifiée d'un astérisque (*) suivi de l'ID d'affichage.




Remarque : La page Web Réinitialiser/Redémarrer comporte plusieurs options de réinitialisation/réamorçage destinées aux groupes de PDU de bâti. Elle inclut la réinitialisation aux valeurs par défaut d'une PDU de bâti en particulier, le réamorçage d'une PDU de bâti en particulier et l'arrêt des alarmes de perte communication de PDU de bâti invitées en retirant ces dernières du groupe.



Partage de porte réseau et groupes de prises/utilisateurs de prise

Pour créer un groupe de prises, vous devez activer la méthode pour le groupe désirée. Les choix sont Désactivé, Local seulement, Activé via réseau et Activé via ports d'entrée/sortie (partage de porte réseau).

Toutes les PDU de bâti doivent utiliser un micrologiciel portant le même numéro de version, à la fois pour le module du système d'exploitation d'APC (AOS) et le module d'application.


Utilisateurs de prise

Un utilisateur de prise peut être une prise assignée sur n'importe quelle PDU de bâti faisant partie d'un groupe avec prises commutées. Les utilisateurs de prise seront gardés en mémoire dans la PDU hôte. Dans l'interface Web, vous pouvez consulter les prises assignées à une PDU en particulier en cliquant dans la fenêtre, sur son ID d'affichage. Les utilisateurs de prise peuvent être configurés dans la page Web Gestionnaire de périphérique > Gestionnaire de prises


Registres et enregistreurs d'événement/données de partage de porte réseau

Les événements provenant des PDU de bâti invitées sont transmises à la PDU hôte pour être ajoutés à son registre. Les entrées au registre incluront l'ID d'affichage de l'unité sur laquelle l'événement se produit. Ces événements sont ensuite traités comme s'il s'agissait d'événements locaux provenant de la PDU hôte. Pas conséquent, les alarmes, les interruptions SNMP, les courriels, les journaux d'exploitation, etc., prendront en charge les événements et alarmes de la PDU de bâti provenant de toutes les PDU de bâti dans un groupe.

Remarque : Seuls les événements au niveau du système de la PDU hôte seront ajoutés au registre. Les événements du système provenant des PDU invités ne seront pas ajouté au registre de la PDU hôte.


Exemple de registre des événements : PDU de bâti 4 : Sortie 2 hors tension.


Partage de porte réseau et journal de données

La PDU de bâti hôte sondera les données provenant des PDU invitées de manière à rendre disponibles les données provenant de toutes les PDU d'un groupe. Pour consulter les données provenant d'une PDU de bâti différente, sélectionnez la PDU de bâti désirée depuis la liste déroulante « Journal de filtre ». De façon similaire, pour la création de graphique du journal de données, vous pouvez sélectionner une PDU de bâti différente en cliquant sur le bouton « Changer le filtre de données ».


Partage de porte réseau et RADIUS

Pour de plus amples informations sur l'utilisation de RADIUS, consultez le manuel de sécurité des cartes de gestion réseau d'APC.

Pour un fichier d'utilisateurs de RADIUS avec VSA, les sorties sur les PDU de bâti invitées peuvent être associées aux utilisateurs de RADIUS par le bais de la méthode suivante.
# donne à l'utilisateur l'accès aux sorties 1, 2 et 3 sur l'unité 1,
# la sortie 7 sur l'unité 2, les sorties1 à 6
# sur l'unité 3 et les sorties 1, 2, 4 à 6, 7 à 10,
# et 20 sur l'unité 4
newOutletUser Auth-Type = Local, User-Password = "newoutlets"
APC-Service-Type = Outlet,
APC-Outlets = "1[1,2,3];2[7];3[1-6];4[1,2,4-6,7-10,20];"


Partage de porte réseau et sondage SNMP

Il est possible d'accéder à toutes les PDU de bâti d'un groupe par le biais de la PDU de bâti hôte via les identificateurs d'objet (OID) SNMP « rPDU2 » disponibles dans notre base d'information de gestion (MIB) PowerNet.

Remarque : La base d'information de gestion (MIB) PowerNet v4.0.6, ou plus récente, est nécessaire pour une utilisation avec le protocole SNMP et un dispositif permettant le partage de porte réseau.

Le chemin complet de ces identificateurs d'objet (OID) est :
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).apc(318).products(1).hardware(1).rPDU2(26)

Chacune des PDU de bâti peut être identifiée dans les tableaux de la MIB de SNMP en consultant les OID « Module » de chaque tableau. Ces OID de module retourneront l'ID d'affichage de la PDU de bâti.

Exemple d'OID de module : rPDU2IdentModule, rPDU2DeviceConfigModule, rPDU2SensorTempHumidityConfigModule

Afin de demeurer rétrocompatible avec les versions précédentes, la PDU de bâti hôte sera toujours le premier index de tout tableau prenant en charge plusieurs PDU de bâti. De plus, une fois le groupe de PDU de bâti configuré, l'ordre d'index des PDU de bâti invitées ne doit pas changer même si l'ID d'affichage est modifiées ou une PDU présente une perte de communication temporaire. L'ordre d'index ne doit changer que si vous retirez manuellement une PDU de bâti d'un groupe. Un parcours de tableau de base d'information de gestion (MIB) devrait omettre les index associés à une PDU de bâti présentant une perte de communication temporaire.


Partage de porte réseau et Config.ini

L'utilitaire de configuration INI permet d'obtenir et de configurer les valeurs de toutes les PDU de bâti comprises dans un groupe. Afin de demeurer rétrocompatible, la PDU de bâti hôte sera toujours désignées comme étant la première, « PDU_A ». Toutes les PDU de bâti invitées seront désignées comme « PDU_B », « PDU_C » et « PDU_D », selon leur ID d'affichage, en ordre ascendant. Par conséquent, la « PDU_A » ne correspondra pas nécessairement à l'ID d'affichage 1 et ainsi de suite.

Remarque : Étant donné le grand nombre de valeurs de configuration possible dans le groupe de PDU de bâti, le temps de traitement pour un jeu de fichier INI peut être très long. Par exemple, un groupe de PDU de bâti de 4 unités dont toutes les valeurs changent pourrait exiger un temps de traitement de 30 minutes.


Diagnostic de panne

• Si votre partage de porte réseau présente des problèmes de communication, vérifiez que la longueur maximale des câbles réseau entre vos unités, jusqu'à un nombre maximal de quatre, n'excède pas 10 mètres.
• Si votre partage de porte réseau présente des problèmes de communication, vérifiez qu'un terminateur (numéro de pièce 0W04161A ou la version à profil bas 0W05545A) est installé sur chacune des deux extrémités du groupe d'unités, d'un nombre maximal de quatre.
• Si vous utilisez le partage de porte réseau et qu'une unité ou plusieurs unités du groupe n'apparaissent pas, vérifiez que toutes les unités du groupe utilisent la même version du micrologiciel.

Vous pouvez télécharger les versions appropriées de micrologiciel sur le site Web d'APC.

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?