FAQs Techniques

Poser une question

Comportement de communication du bus de série KVM0216A KVM


Problème

Comportement de communication du bus de série KVM0216A KVM


Gamme de produits
  • Interrupteurs KVM
    • KVM0216A analogique d'entreprise
       

Environnement
  • Toutes les installations

Cause

Le KVM analogique de prochaine génération possède (2) utilisateurs de console locaux et (16) ports. Il supporte également (1) ou (2) bus en cascade. Lorsqu'une connexion locale est utilisée simultanément avec une connexion en cascade, certains renseignements doivent être respectés pour garantir un fonctionnement utilisateur (2).


Résolution

Sur le KVM0216A, le port de connexion DB-15 doit être utilisé avec une console ACL de bâti AP5717/AP5719 en option avec la trousse KVM-LCDMOUNT Ce port avant, le port en cascade supérieur (Cascade 2) et la console locale No 2 utilisent tous deux deux le bus 2, tandis que le port en cascade inférieur (Cascade 1) et la console locale No 1 utilisent le bus 1.



Article Description
1 DEL d'alimentation
2 Voyants DEL du statut de port du serveur
3 Connexion à la console ACL de bâti
4 Bouton de réinitialisation de la piqûre
5 Ports USB pour mise à jour du micrologiciel/média virtuel
 

  

 

 

Article Description
1

Alimentation d'entrée No 1

2

Alimentation d'entrée No 2

3

Ports PDU No 1 et No 2

4

Console locale No 1

5

Console locale No 2

6

Ports en cascade - Cascade 2 (haut), Cascade 1 (bas)

7

Ports du serveur

  • Priorité Bus 1: Port en cascade 1 (port du bas) > Console locale No 1
  • Priorité Bus 2: Console ACL de bâti (port avant) > Port en cascade 2 (port du haut) > Console locale No 2
  • Les bus 1 et 2 sont indépendants l'un de l'autre

Si les priorités ne sont pas prises en compte, l'utilisateur peut voir apparaître le message suivant lorsqu'il tente d'utiliser une connexion de console locale:



 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?