Nos marques

APC fournit une alimentation de secours fiable à l'aéroport Bob Hope

À l'aéroport Bob Hope de Burbank, Californie, l'alimentation de secours n'est pas laissée au hasard.

Lorsque vous pensez aux environnements de datacenters où la disponibilité est fondamentale, les aéroports se hissent rapidement en haut de la liste. Et lorsque vous avez des avions dont la sécurité à l'atterrissage repose sur les indications des contrôleurs aériens, vous pouvez facilement comprendre pourquoi vous ne pouvez pas courir le risque qu'une panne de courant mette à mal ces systèmes de contrôle.

Mais les besoins en alimentation électrique constante ne se limitent pas qu'aux datacenters, explique Rudy Barrow, directeur de l'informatique de l'aéroport Bob Hope qui transporte plus de quatre millions de passagers par an. « Notre système d'éclairage de la piste doit être en mesure de fonctionner quelle que soit la panne, » précise-t-il.

Et le système d'incendie ainsi que les défibrillateurs muraux de l'aéroport ont également besoin d'une alimentation fiable. « Vous ne pouvez pas vous retrouver dans une situation d'urgence médicale et devoir dire, “désolé, mais la batterie est à plat sur cette unité“ », déclare-t-il.

Et pour complexifier la situation, certaines zones de l'aéroport se trouvent dans le périmètre de la ville de Los Angeles et ce sont les services publics de LA qui fournissent une partie de l'électricité. « Parfois, nous sommes victimes de baisses de tension ou de problèmes sporadiques. D'autres fois, nous devons faire face à un pic ou à une baisse temporaire qui nous laisse sans courant, » nous raconte Rudy Barrow.

Pour résoudre le problème, l'aéroport a investi dans des générateurs de secours mais son alimentation repose également sur des onduleurs APC by Schneider Electric. « Les onduleurs APC ont été d'une grande aide, car ils permettent une transition propre et simple vers nos générateurs. Dans certains cas, les onduleurs fournissent également une alimentation pendant de plus longues périodes, en cas de problème avec l'un des générateurs.

« Je suis rassuré de savoir que j'ai dans ma poche arrière une alimentation constante et fiable grâce aux produits APC », explique Rudy Barrow. « Je ne les changerais pour rien au monde et je ne prévois pas de le faire. »

L'aéroport utilise principalement des unités Symmetra UPS, nous dit-il. Et à certains endroits, il utilise également des modèles d'onduleurs de plus petite taille pour fournir de l'électricité aux groupes de travail individuels, tels que le service de la comptabilité.

Mais il n'y a pas que les besoins de l'informatique. En plus des lumières de la piste d'atterrissage, les parkings ainsi que différentes barrières de l'aéroport requièrent une alimentation de secours. « Pour ces besoins, nous disposons d'onduleurs sur rack (1U) et chacun d'entre eux est doté de parasurtenseurs », précise Rudy Barrow. « Quasiment 100 % de notre équipement est fourni par APC. »

Au cours de ses 20 ans de carrière dans l'informatique, Rudy Barrow a travaillé pour différents organismes gouvernementaux et entreprises avec des échecs et des succès en matière de solutions d'alimentation de secours. « Mais les produits que j'ai utilisés dans pratiquement toutes les entreprises où j'ai travaillé et qui m'ont toujours donné satisfaction sont les produits APC », affirme Rudy Barrow. « Je n'ai jamais rencontré le moindre souci, si ce n'est de devoir changer une batterie. Jamais un pic de courant susceptible d'endommager l'un de nos équipements, ni de cycle d'alimentation pas assez puissant, rien. »

Regardez l'interview filmée de Rudy Barrow pour en savoir plus sur les besoins en alimentation électrique de l'aéroport Bob Hope et comment les onduleurs APC by Schneider Electric les satisfait.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!