Nos marques

Texte alternatif par défaut
Sécurité renforcée
La carte de gestion réseau APC a modifié ses fonctionnalités de sécurité pour s'adapter aux nouvelles exigences des appareils connectés à Internet.

IoT sécurisé

La nouvelle législation relative aux appareils connectés à Internet nécessite des fonctionnalités de sécurité plus strictes. Les modifications de sécurité renforcée sont présentes dans la mise à jour v6.8.0 et supérieure du microprogramme de la carte de gestion réseau 2 APC.
En savoir plus
business woman using a digital tablet

Sécurité renforcée, quels sont les changements ?

Texte alternatif par défaut

Interfaces sécurisées

Seuls HTTPS, SSH et le port de console local sont activés. Certaines interfaces nécessitent la création d'informations d'identification pour l'authentification associées avant de pouvoir être activées.
Texte alternatif par défaut
Présentation de la nouvelle génération
Actualisée avec les dernières technologies et de nouvelles fonctionnalités, la carte de gestion réseau 3 est disponible et est plus puissante que jamais
Achetez-le dès maintenant

Fonctionnalités de la nouvelle génération

Texte alternatif par défaut

Sécurité renforcée

Nouvelles fonctionnalités de sécurité avancées pour préserver la sécurité de vos données sensibles avec les dernières offres de conformité
Texte alternatif par défaut

Haute performance

Avec un nouveau processeur et une connexion Ethernet 1 Gigabit
Texte alternatif par défaut

Grande capacité de stockage

Espace mémoire étendu pour permettre une augmentation du stockage des journaux d'événements et de données

Expérience immersive

La carte de gestion réseau 3 APC offre une solution de gestion à distance fiable et simple d'utilisation.
  • Console via micro-USB
  • Stockage de la mémoire 100x du journal d'événements et du journal des données
  • Support linguistique préchargé
  • Authentification par e-mail SMTP conforme aux dernières normes
Caractéristiques et avantages
apc network management card

Quelle assistance de fin de vie est fournie pour la carte de gestion réseau 2 ?

La fin de vente de la carte de gestion réseau 2e génération est prévue en décembre 2020. Une année supplémentaire d'assistance est prévue pour les mises à jour du microprogramme afin de s'adapter aux modifications de sécurité ultérieures.
Pour plus d'informations sur l'assistance produit, consultez le document sur la politique de fin de vie.

Politique de fin de vie

Appareils compatibles

Quelle carte de gestion réseau est compatible avec mon appareil ?
Le tableau de compatibilité détaille le jumelage entre les modèles d'onduleurs et la carte de gestion réseau.

Pour en savoir plus

Selon votre modèle d'onduleur, la carte de gestion réseau est intégrée ou préinstallée à l'achat. Assurez-vous que votre modèle dispose de la carte mise à niveau en respectant le calendrier de la transition.

Obtenir les détails de la transition
SmartUPS

Comment savoir quelle carte est installée sur mon appareil ?

Lors de la connexion, le bandeau du haut de l'interface indique précisément quelle carte est installée. L'emballage de l'onduleur Smart-UPS avec carte de gestion réseau intégrée signale également explicitement quelle carte est fournie.

Des questions ?

Pour toute question, veuillez contacter notre service clientèle
Contactez-nous

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!