Die Netzwerkmanagementkarte von APC ermöglicht die Fernüberwachung und -Steuerung eines einzelnen Geräts, wie z. B. einer USV oder einer PDU, indem sie über ein herkömmliches Ethernet-Kabel direkt mit dem Netzwerk, oder drahtlos mit dem APC USB-WLAN-Gerät (bei bestimmten Modellen) verbunden wird.

Sicherheitsverbesserungen
Die Sicherheitsfunktionen der Netzwerkmanagementkarte von APC wurden an die neuen Anforderungen für internetfähige Geräte angepasst.
Verbesserte Sicherheit: Was hat sich geändert?
Funktionen der nächsten Generation
Wie wird die Netzwerkmanagementkarte 2 am Ende ihrer Lebensdauer unterstützt?
Die Netzwerkmanagementkarte der 2. Generation wird nach Dezember 2020 nicht mehr verkauft. Support für Firmware-Aktualisierungen steht noch ein weiteres Jahr zur Verfügung, um weitere Sicherheitsänderungen vorzunehmen.
Weitere Informationen zum Produktsupport finden Sie im Dokument mit den Richtlinien zum Ende der Lebensdauer.
Woher weiß ich, welche Karte in meinem Gerät installiert ist?
Bei der Anmeldung wird im oberen Banner auf der Benutzeroberfläche ausdrücklich angegeben, welche Karte installiert ist. Smart-UPS im Paket mit einer Netzwerkmanagementkarte gibt auch explizit an, welche Karte vorhanden ist.