FAQs durchsuchen

PowerChute Personal Edition v3.0.x: Installation says the Data Service failed to start

Veröffentlichungsdatum: 14 February 2020

Issue:
PowerChute Personal Edition v3.0, 3.0.1, 3.0.2 : Installation says the Data Service failed to start

Product Line:
PowerChute Personal Edition (PCPE) version 3.0, 3.0.1, 3.0.2

Environment:
All supported Windows OS

Cause:
This issue happens if you do not have the latest service pack of .Net 2.0.

Solution:

1.   Open up the Control Panel

2.  Go to Programs and features

3. In the left panel select Turn Windows features on or off

4.  From the list select Microsoft .NET Framework 3.5.x and then click ok.   Windows will install the service

NOTE: PCPE 3.1 requires .NET 4.0


War dies hilfreich?

Was können wir tun, um die Informationen zu verbessern?

Nicht gefunden, was Sie suchen?

Wenden Sie sich an unser Kundenteam, um Informationen zum technischen Support, Unterstützung bei Beschwerden und vieles mehr zu erhalten.