{"support":{"yesButton":"Ja","noButton":"Nein","feedback":{"title":"Was können wir tun, um zu verbessern?"},"submitButton":"Senden","successMessage":"Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.","title":"War das hilfreich?","feedbackPercentLabel":"aller Betrachter fanden die Antwort hilfreich","captcha":{"error":"Aktivieren Sie das Kontrollkästchen"}}}
FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Do the Cisco Nexus 7700 series switches require a side airflow duct kit?
Issue:
Customers ask if the Nexus 7700 series also requires side airflow duct kits.
Product Line:
NetShelter SX
Environment:
All versions and serial ranges.
Cause:
The Cisco Nexus 7000 series switches utilize side airflow and required large volumes of air to cool properly. Duct kits are used to help the switches cool efficiently and prevent hot air recirculation.
Resolution:
The Cisco Nexus 7700 series switches use front-to-rear airflow and do not require side airflow duct kits.
Sie finden nicht, wonach Sie suchen?
Wenden Sie sich an unseren Kundendienst, um technischen Support, Unterstützung bei Reklamationen usw. zu erhalten.