{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

What are the length of the power cords of an ACSC

Issue:
What are the length of the power cords of an ACSC.

Product line:
ACSC100, ACSC103.

Environment:
All Product models, all serial numbers.

Cause:

Resolution:

ACSC Power cord lengths

60 Hz unit – 5.5 Feet (1.7 m)

50 Hz unit – 12 Feet (3.6 m)

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen