{}

Unsere Marken

{"support":{"yesButton":"Ja","noButton":"Nein","feedback":{"title":"Was können wir tun, um zu verbessern?"},"submitButton":"Senden","successMessage":"Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.","title":"War das hilfreich?","feedbackPercentLabel":"aller Betrachter fanden die Antwort hilfreich","captcha":{"error":"Aktivieren Sie das Kontrollkästchen"}}}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Netbotz 500, 420, or 320 loses configuration when it is rebooted.

Issue:

Netbotz 500, 420, or 320 loses configuration when it is rebooted

Product Line:

NetBotz

Environment:

Version 2 NetBotz

Cause:

Due to a change on the Netbotz devices, some 500s, 420s, and 320s made in mid 2007 began losing some configuration when the system was rebooted. Prior to rebooting the device, the unit would function normally.

Resolution:

Version 2.6.2 of Botzware has fixed this issue.

Sie finden nicht, wonach Sie suchen?

Wenden Sie sich an unseren Kundendienst, um technischen Support, Unterstützung bei Reklamationen usw. zu erhalten.