{"support":{"yesButton":"Ja","noButton":"Nein","feedback":{"title":"Was können wir tun, um zu verbessern?"},"submitButton":"Senden","successMessage":"Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.","title":"War das hilfreich?","feedbackPercentLabel":"aller Betrachter fanden die Antwort hilfreich","captcha":{"error":"Aktivieren Sie das Kontrollkästchen"}}}
FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
What are the Matrix-UPS operating temperature limitations?
The Matrix-UPS will operate within all standard specification ratings in a surrounding (or environmental) temperature range of 0°C to +40°C (+32°F to +104°F). The internal temperature limitation for the Matrix-UPS as reported through PowerChute plus software may be as high as +70°C (+158°F).
Please note that while the Matrix-UPS Electronics and Isolation units may operate in ambient temperatures up to 40C, the SmartCell and SmartCell XR battery systems should not be exposed to ambient temperatures above 30C. Ideally, batteries would be placed in an environment where temperatures never exceed 25C.
Sie finden nicht, wonach Sie suchen?
Wenden Sie sich an unseren Kundendienst, um technischen Support, Unterstützung bei Reklamationen usw. zu erhalten.