Consultar las preguntas frecuentes

Do the Cisco Nexus 7700 series switches require a side airflow duct kit?

Fecha de publicación: 24 June 2019

Issue:
Customers ask if the Nexus 7700 series also requires side airflow duct kits.

Product Line:
NetShelter SX

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
The Cisco Nexus 7000 series switches utilize side airflow and required large volumes of air to cool properly. Duct kits are used to help the switches cool efficiently and prevent hot air recirculation.

Resolution:

The Cisco Nexus 7700 series switches use front-to-rear airflow and do not require side airflow duct kits.


¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.