Consultar las preguntas frecuentes

Can the condensate pump for the 600mm units provide more lift if the capacity is de-rated?

Fecha de publicación: 17 July 2020

Issue:
Can the condensate pump for the 600mm units provide more lift if the capacity is de-rated?

Product line:
ACRP1XX, ACRP5XX, ACRD5XX, ACRD5XX.

Environment:  
All Serial Numbers.

Cause:  
Install, Repair.

Resolution:
The pump does have some degree of lift compensation as many other pumps do. As the head decreases, the pump volume is reduced. The maximum shutoff is 19ft of head. The data for flow versus lift follows:
 
 

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.