Buscar Preguntas Frecuentes
¿Es necesario recalibrar una PM digital (PM700,PM800,PM2000, PM5000,PM8000?
Tanto el PM710 como el PM820 ya vienen calibrados de fábrica.
La central de medida digital no necesita volver a calibrarse. No obstante, en algunas instalaciones es necesaria una verificación de precisión final de las centrales de medida, especialmente si estas van a utilizarse para aplicaciones de consumo eléctrico o de facturación.
La central de medida debe probarse a la misma temperatura que el equipo de pruebas. La temperatura ideal es de proximadamente 23 °C. Asegúrese de calentar suficientemente la central de medida antes de realizar las pruebas.
Se recomienda calentar las centrales de medida durante 30 minutos antes de comenzar las pruebas de verificación de precisión de la energía. En fábrica, las centrales de medida se calientan hasta su temperatura normal de funcionamiento
antes de la calibración para facilitiar que alcancen la precisión óptima a la temperatura de funcionamiento.
La inmensa mayoría de los equipos electrónicos de alta precisión necesitan un tiempo de calentamiento antes de alcanzar los niveles de funcionamiento especificados. Las normas sobre centrales de medida de energía permiten a los fabricantes especificar
reducciones de la precisión de las centrales de medida debidas a cambios en la temperatura ambiente y al autocalentamiento.
La central de medida cumple y satisface los requisitos dispuestos por estas normassobre centrales de medida de energía.
Si desea obtener un listado de las normas de precisión que cumple la central de medida, póngase en contacto con el representante local de Schneider Electric o descargue el catálogo de la central de medida desde el sitio web
www.schneider-electric.com.
Dispositivo de referencia o estándar de energía
Para ayudar a garantizar la precisión de la prueba, se recomienda utilizar un dispositivo de referencia o un estándar de energía de referencia con una precisión especificada entre 6 y 10 veces superior a la precisión de la central de medida sometida a prueba.
Antes de comenzar las pruebas, se debe calentar el dispositivo de referencia o el estándar de energía conforme a las especificaciones recomendadas por el fabricante.
NOTA: Verifique la exactitud y precisión de todos los equipos de medida utilizados en las pruebas de precisión (es decir, voltímetros, amperímetros, medidores de factor de potencia, etc.).