{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Cuál es la equivalencia de la referencia NU344854, NU344830, NU344818 (New Unica RJ45 Categoria 6A FTP)?

En España no se comercializa ninguna de los mecanismos de NEW UNICA RJ45 Cat. 6A FTP:

¿Cuál es la equivalencia de la referencia NU344854, NU344830, NU344818 (New Unica RJ45 Categoria 6A FTP)?

La solución pasa por adquirir la tapa S-One antracita: NU941054 y añadir el conector RJ45 cat.6A FTP (no disponemos en nuestro catálodo de conector RJ46 cat 6A FTP)

o

las tapas Keystone RJ45 (no hay de color antracita, p.e NU946018) y añadir el conector RHJ5 cat 6A FTP (VDIB1777XB24)

¿Cuál es la equivalencia de la referencia NU344854, NU344830, NU344818 (New Unica RJ45 Categoria 6A FTP)?¿Cuál es la equivalencia de la referencia NU344854, NU344830, NU344818 (New Unica RJ45 Categoria 6A FTP)?

¿Cuál es la equivalencia de la referencia NU344854, NU344830, NU344818 (New Unica RJ45 Categoria 6A FTP)?

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Rango:
New Unica
Explora más
Rango:
New Unica