Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la referencia de la bobina de cierre XF de un NSX100,NSX160,NSX250,NSX400,NSX630?
En la oferta de interruptores caja moldeada NSX, solo se pueden equipar de bobinas de apertura ( MN ó MX ) son excluyentes, su aplicación para aperturas a distancia mediante señal eléctrica ó ausencia de tensión, parada de emergencia, etc.
Para la serie de interruptores caja moldeada NSX no existe como auxiliar eléctrico la bobina de cierre XF.
Si desea realizar aperturas y cierres a distancia debe equipar el interruptor NSX del mando motorizado, el cual realiza esta función sin necesidad de utilizar la bobina de apertura adicional, salvo caso de que se requiera una señal adicional para su apertura.
Publicado para:APC Argentina
¿Te fue de ayuda?
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: