Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
INTERNO: Que se puede verificar si un sistema interior tiene un goteo o fuga de agua.
SÓLO INTERNO
Objetivo:
Que se puede verificar si un sistema interior tiene un goteo o fuga de agua.
Línea de producto:
Todas las unidades
Ambiente:
Todos los modelo y números de serie
Causa:
Fuga de agua
Resolución:
Verifique que la bandeja de drenaje no esté obstruida
:
Esto es un ejemplo de una bandeja a la que se le ha quitado la serpentina un cual
la línea al exterior o al desagüe del drenaje esta obstruido.
.
La detención más común de la línea de drenaje desde la bandeja a el drenaje es la trampa.
Las partículas pesadas se depositarán en el fondo y eventualmente se obstruirán.
Simplemente límpialo de vez en cuando. Pase un cable, enjuague con agua o sople aire para
despejar la obstrucción.
Otro ejemplo de las mejores maneras de despejar la línea de drenaje es descargar
agua hirviendo a la línea de drenaje. Use una cantidad liberal
Busque la presencia de dos trampas en línea. Tarde o temprano ocurrirá una trampa
de aire y será como si la línea estuviera obstruida. Si encuentra un hundimiento en
el tubo hace que sea el equivalente otra trampa. Asegúrate de que la línea drene
constantemente hacia abajo y solo tenga una trampa.
· Siempre cuando el drenaje esté conectado en un punto del sistema donde es el lado
de succión del flujo de aire, debe tener una trampa o pueden entrar aire o gases
en el sistema. Si esto es un gas, esto podría volverse muy peligroso.
Esta condición de succión también puede hacer que el agua retroceda en la línea y
cause un desbordamiento de la bandeja si no tienen una trampa.
Si el evaporador se congeló y se está descongelando, puede generar
agua desde cualquier lugar. El sistema puede tener un filtro sucio,
restringir el flujo de aire, tener poco refrigerante o tener numerosas causas
para la formación de hielo. Consulte el menú y lea la sección Refrigerantes y
carga en donde se explica con gran detalle
Las obstrucciones del drenaje pueden provocar que el agua de
condensación se retroceda y se desborde. Use agua caliente de arriba
para despejarla.
Si la bandeja de drenaje está oxidada, es un problema grave y
tendrá que reemplazarla. No hay reparaciones para una sartén oxidada.
Esta es una segunda y indeseable trampa. Se tiene que eliminar o se le
tiene que agregar un respiradero
Published for:APC Argentina
¿Te fue de ayuda?
Explora más