FAQs Técnicas

Realizar una pregunta

¿Cómo me conecto en serie al NetBotz 750?

 Problema:
 
¿Cómo me conecto en serie al NetBotz 750?


Porque:
 
El NetBotz 750 utiliza un controlador de puerto serie diferente al de las versiones anteriores 3 NetBotz 3xx, 4xx y 5xx.
 
Resolución:
 
El NetBotz 750 usa los siguientes parámetros seriales:
Velocidad de transmisión - 115200
Bits de datos - 8
Paridad - Ninguna
Bits de parada - 1
Control de flujo - Ninguno
 
Para iniciar sesión y configurar el 750 con una IP, deberá iniciar sesión con root como usuario y se le solicitará una contraseña.
 
Si conecta su NetBotz 750 a su computadora y no lo ve como un puerto serial (dispositivo desconocido), necesita descargar el controlador:
 
Controlador de puerto serie - Silcon Labs CP2103
https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
 

 
¿Ha sido útil?
¿Qué podemos hacer para mejorar la información?