FAQs Técnicas

Realizar una pregunta

Utilizando el selector de UPS

"http://www.apcc.com/sizing/



El selector de UPS determina la energía de tus equipos haciendo algunas preguntas acerca de tu sistema y comparando la información con una base de datos de especificaciones de equipos y perifericos.
Adicionalmente el dimensionador de UPS tiene una base de datos de consumos reales de componentes de computadoras, como procesadores y discos duros. Esto permite al dimensionador de UPS determinar  el requerimiento de carga de tus equipos. El dimensionador de UPS te pregunta requerimientos como el tiempo de respaldo, porcentaje de crecimiento de carga y requerimientos especiales que tengas.El dimensionador de UPS tiene un modelo matemático de cada UPS de APC que describe los límites y tiempo de respaldo del UPS contra la carga. Usando toda esta información el dimensionador de UPS podrá seleccionar los productos que mejor se adapten a tus requerimientos. El dimensionador de UPS es lo suficientemente inteligente como para armar combinaciones de productos de APC como packs de baterías y otros accesorios que se adaptan a tus necesidades.

Encontrará el dimensionador de UPS  a menudo ofrece 3 soluciones. La primera es segurir el que se adapte más a tus necesidades, las otras 2 soluciones son para más tiempo de respaldo y capacidad. Si tienes alguna otra pregunta puedes entrar a la base de preguntas en el dimensionador de UPS.


search terms - ups selector, sizeups, sizing, sizer, picking a ups"
¿Ha sido útil?
¿Qué podemos hacer para mejorar la información?