As nossas marcas

Anúncio de Produto Smart-UPS Online

As novas Smart-UPS On-Line da Schneider Electric são a primeira gama monofásica com capacidade de fator de potência unitário

Londres, 10   de junho de 2014:  A Schneider Electric, uma líder em gestão de energia e em fontes de alimentação críticas, anunciou a sua nova gama de UPS Smart-UPS On-Line da APC by Schneider Electric de 5 a 10 kVA. As unidades de 6 a 10 kVA são a primeira gama de UPS monofásicas da empresa a apresentarem a capacidade de fator de potência unitário, enquanto as UPS de 5 kVA têm um fator de potência de 0,9.

Bill Manning, VP das Soluções de Potência Empresariais da Schneider Electric disse, "Com o custo de energia crescente e as preocupações ao nível da eficiência, os profissionais de TI e de instalação têm interesse em minimizar os desperdícios assegurando uma melhor adaptação entre a infraestrutura e os requisitos de carga. A nossa UPS de fator de potência unitário ajuda a reduzir os desperdícios bem como a complexidade ao especificar a proteção da alimentação. O fator de potência unitário fornece mais potência ativa às fontes de alimentação de modo comutado com fator de potência corrigido, normalmente encontrado na maioria dos servidores TI e dos equipamentos de rede."

A nova Smart-UPS On-Line oferece desempenho e qualidade de alimentação eficiente numa pegada compacta. A sua conceção flexível permite que as unidades sejam configuradas para aplicações montadas em bastidor ou em posição livre, tornando a nova UPS fácil de instalar, operar e assistir em quase todos os ambientes. A gama fica completa com uma placa de gestão de rede integrada que permite que opções de comunicação e acessórios adicionais sejam convenientemente adicionados.

Ideal para uma gama de aplicações, desde salas de servidor e de rede a filiais e utilizações de energia seguras, a nova Smart-UPS On-Line da APC utiliza dupla conversão, topologia on-line. Esta conceção de elevada disponibilidade, na qual o inversor fornece continuamente saída de energia regulada, significa que a UPS pode ser utilizada para proteger o equipamento que não é flexível à mais pequena quebra de tensão ou a variações na frequência (por exemplo, dispositivos com fontes de alimentação lineares que estão presentes nas indústrias de processo e de controlo).

No entanto, dado que a maioria dos computadores e do equipamento de rede pode funcionar facilmente através de pequenas quebras de tensão (> 20 ms), a Smart-UPS On-Line também pode ser utilizada num modo operacional "ecológico", de alta eficiência. Num estado estacionário, as operações de dupla conversão são desviadas para permitir até 97% de eficiência da UPS*. Isto não só reduz a utilização da energia e os custos, mas também o arrefecimento necessário dado que as unidades criam menos as perdas de calor. Menor calor também conduz a uma maior vida útil dos componentes principais, como por exemplo, as baterias.

Um LCD gráfico com luz de fundo multicolor fornece em tempo real, a apresentação rápida do estado da UPS. O LCD também fornece informações de diagnóstico e de registo que podem ser úteis para identificar problemas de alimentação antes que resultem em algum período de inatividade. Para melhorar as operações eficientes e o monitorização de energia, as unidades também possuem um medidor de energia integrado.

A nova gama de Smart-UPS On-Line também possui gestão inteligente da bateria com substituição de bateria preditiva que se ajusta continuamente para aumentar a autonomia da bateria, permite que os utilizadores verifiquem o estado de cada bateria (incluindo as dos conjuntos externos) e fornece o aviso mais avançado de que uma bateria necessita de ser substituída. No caso de uma falha, uma interface de utilizador permite que a bateria específica seja facilmente localizada e recomenda se o utilizador deve, simultaneamente, substituir outras baterias. As baterias são substituíveis e podem ser trocadas sem interromper o funcionamento.

A nova gama foi concebida com um tempo de recarga rápido, oferecendo elevada disponibilidade nas instalações onde os problemas de energia crónicos podem resultar em múltiplas e sucessivas quedas de energia dentro de um curto período de tempo. Além disso, a UPS pode funcionar com ou sem uma bateria carregada para garantir um reinício de carga assim que a alimentação da rede de distribuição pública for reposta.

Para maior confiança e tranquilidade, nova UPS Smart-UPS On-Line possui três anos de garantia. Para mais informações, visite www.schneider-electric.com e www.apc.com

Sobre a Schneider Electric
Como especialista mundial em gestão de energia com operações em mais de 100 países, a Schneider Electric oferece soluções integradas em vários segmentos de mercado, incluindo posições de liderança em Utilitários & Infraestruturas, Indústrias & Fabricantes de Máquinas, Edifícios Não Residenciais, Centros de Dados & Redes e Edifícios Residenciais. Focada em tornar a energia segura, fiável, eficiente, produtiva e ecológica, além dos 150 000 colaboradores do grupo, alcançou vendas de 24 mil milhões de euros em 2013, através de um compromisso ativo para ajudar indivíduos e organizações a aproveitar ao máximo a sua energia.

www.schneider-electric.com

Nota do Editor
*Durante o modo "ecológico", se a qualidade da alimentação do utilitário baixar ultrapassando os intervalos configuráveis, a UPS muda imediata e automaticamente de novo para o modo on-line em menos de 10 ms.

Para aceder às notícias mais recentes da Schneider Electric

Your browser is out of date and has known security issues. It also may not display all features of this website or other websites. Please upgrade your browser to access all of the features of this website. Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edge is recommended for optimal functionality.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!