As nossas marcas

Watts versus VA: afinal, qual é a diferença

No meio de uma cada vez mais frágil rede elétrica, a escalada do consumo de energia do equipamento de TI e o constante aumento da importância da nossa rede, não é difícil perceber o valor que uma UPS (fonte de alimentação ininterrupta) tem, não só numa empresa, mas, também, em casa. Alguma vez decidiu pesquisar algumas UPS para ver qual seria a adequada para si, acabando a perguntar-se a si mesmo "Watts? VA? O que é isso?"

A maioria de nós já ouviu falar de watts – e entende que cada peça de equipamento consome uma certa quantidade de watts para funcionar. Mas de que forma, exatamente, é que isso se relaciona com uma UPS? E, afinal, o que significa VA?

Os sistemas eletrónicos têm tanto um valor de watts máximo, como um valor de VA (volt-ampere) máximo; e nem o valor de watts, nem o de VA de uma UPS podem ser excedidos pelo equipamento conectado (carga). Os watts são a potência efetiva consumida pelo equipamento, enquanto os volt-amperes são chamados de "potência aparente" e são o produto da tensão aplicada ao equipamento vezes a corrente consumida pelo equipamento. O valor de watts determina a potência real comprada à empresa de distribuição pública e a carga térmica gerada pelo equipamento; o valor de VA é usado para o dimensionamento da cablagem e disjuntores.

Está mais esclarecido? Talvez não muito.

Aquilo que precisa, realmente, de saber é que, para equipamentos eletrónicos como computadores e UPS, os valores de watts e VA podem ser significativamente diferentes, sendo o valor de VA sempre igual ou superior ao valor de watts. A relação entre watts e VA chama-se "Fator de Potência" e expressa-se como um número (p. ex. – 0,8) ou uma percentagem (p. ex. 80%). Este fator de potência é o que realmente importa no dimensionamento de uma UPS para as suas necessidades específicas.

A última geração de Smart-UPS™ On-Line da APC™ by Schneider Electric™ apresenta, agora, funcionalidades inovadoras que o ajudam a tirar o máximo partido da sua energia. Os modelos 6kVA (6000 VA) e superiores têm um fator de potência unitário, o que significa que VA se traduz num valor de watts igual (ou seja, 6000 VA = 6000 watts). Os modelos mais pequenos da próxima geração de Smart-UPS On-Line têm um fator de potência de 0,9 ou superior e todos possuem certificação Energy Star™, independentemente do valor de VA.

A diferença entre fatores de potência de 0,8 ou 0,9 e um fator de potência unitário (1,0) pode não parecer muito – mas, quando se tem em consideração o facto de que a potência adicional disponível pode ser usada para suportar cargas adicionais e prolongar os tempos de funcionamento, é fácil perceber de que forma a nova geração de Smart-UPS On-Line irá aumentar a sua disponibilidade, enquanto lhe poupa dinheiro.

Consulte o nosso Seletor UPS para o ajudar a dimensionar corretamente uma UPS. Em alternativa, se procura atualizar a sua UPS atual, consulte o nosso Seletor de Atualização de UPS; e não se esqueça de utilizar o nosso Programa Trade-UPS, que lhe permite receber um desconto até 25% na compra de uma nova UPS APC by Schneider Electric com a entrega do seu modelo antigo, independentemente do fabricante.

Para mais informações sobre as diferenças entre watts e VA, queira consultar o White Paper 15, Watts e Volt-Amperes: Confusão em potência.

Recursos relacionados

Para uma discussão mais aprofundada, consulte o White Paper 15, Watts e Volt-Amperes: Confusão em potência.
Your browser is out of date and has known security issues. It also may not display all features of this website or other websites. Please upgrade your browser to access all of the features of this website. Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edge is recommended for optimal functionality.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!