Nos marques

Watts et volt-ampères : Quelle est vraiment la différence ?

Avec un réseau électrique de plus en plus fragile, une consommation énergétique croissante du matériel informatique et des réseaux chaque jour plus importants, il n'est pas difficile de comprendre la valeur d'un onduleur pour les entreprises et les particuliers. Avez-vous déjà recherché l'onduleur le plus adapté à vos besoins sans jamais le trouver ? Mais qu'est-ce qu'un watt ? Et un volt-ampère ? Vous vous y perdez ?

La plupart d'entre nous ont déjà entendu parler des watts. Dans notre esprit, tous les appareils électriques requièrent une certaine quantité de watts pour pouvoir fonctionner. Mais quel est le rapport avec un onduleur ? Et que viennent faire les volt-ampères (VA) là-dedans ?

Les appareils électroniques disposent d'une valeur maximum de watts et d'une valeur maximum de volt-ampères. Et aucune des deux valeurs ne peut être dépassée par l'onduleur connecté à nos appareils (la charge). La puissance en watts correspond à la puissance réelle utilisée par l'équipement. Quant aux volt-ampères, ils correspondent à la puissance « apparente » et sont le produit de la tension appliquée à l'équipement multipliée par l'intensité du courant utilisé par l'équipement. La valeur en watts détermine la puissance réelle achetée auprès de la compagnie d'électricité ainsi que la charge calorifique générée par l'équipement. La valeur en VA permet de choisir les câbles et disjoncteurs appropriés. C'est un peu plus clair ? Probablement pas beaucoup plus.   Ce que vous devez vraiment savoir c'est que, pour les appareils électroniques comme les ordinateurs et les onduleurs, la différence entre les valeurs en watts et en VA peut être relativement importante, sachant que la valeur en VA est toujours supérieure ou égale à celle exprimée en watts. Le rapport entre les watts et les VA est appelé « facteur de puissance » et s'exprime sous la forme d'un nombre (p. ex. 0,8) ou d'un pourcentage (p. ex. 70 %). C'est ce facteur de puissance qui va réellement déterminer la taille de l'onduleur le plus adapté à vos besoins.

La dernière génération d'onduleurs Smart-UPS™ On-Line d'APC™ by Schneider Electric's™ offre à présent des fonctionnalités innovantes qui vous permettront de profiter au maximum de votre énergie™. Les modèles de 6 kVA (6000 VA) et plus disposent d'un facteur de puissance unitaire, ce qui se traduit par une équivalence entre les VA et les watts (par. ex. 6000 VA = 6000 watts). Les modèles de plus petite taille de la nouvelle génération Smart-UPS On-Line disposent d'un facteur de puissance de 0,9 ou supérieur et sont homologués Energy Star™, indépendamment des VA.

Une différence de 0,8 ou 0,9 entre les facteurs de puissance et un facteur de puissance unitaire (1,0) peut ne pas sembler énorme, mais lorsqu'on considère que la puissance supplémentaire disponible peut être utilisée pour supporter des charges supplémentaires et prolonger ainsi la durée d'exécution, nous comprenons aisément que la nouvelle génération de Smart-UPS On-Line augmentera la disponibilité de votre équipement tout en vous faisant réaliser des économies.

Veuillez vous reporter au sélecteur d'onduleur pour vous aider à choisir l'onduleur le plus adapté à vos besoins. Et si vous cherchez à remplacer votre onduleur actuel, vous pouvez vous reporter au sélecteur de mise à niveau d'onduleur. Et n'oubliez pas d'utiliser notre programme Trade-UPS qui vous permet d'obtenir jusqu'à 25 % de réduction lors de l'achat d'un nouvel onduleur APC by Schneider Electric lorsque vous échangez votre ancien onduleur, quelle que soit sa marque.

Pour plus d'information concernant les différences entre les watts et les VA, veuillez consulter notre livre blanc n° 15, watts et volt-ampères : comprendre les différences majeures.

Ressources connexes

Pour plus de détails, reportez-vous au livre blanc n° 15, Watts et volt-ampères : comprendre les différences majeures.
Obtenir le livre blanc
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
Contactez-nous pour obtenir de l'aide afin de choisir le bon produit ou pour le dépannage et l'installation.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!