Nos marques

Dysfonctionnements (réseaux domestiques)... et comment les régler

Après la grande soirée de Breaking Bad aux Emmy Awards (et les fausses rumeurs d'une sixième saison), je me remémorais la série et son fonctionnement à différents niveaux. L'histoire principale trottait dans ma tête mais je savourai également le sous-texte qui était rempli d'importants enseignements que nous pouvons facilement transposer à la manière dont nous adoptons et utilisons la technologie. Le génie de cette série repose sur les perles de sagesse qui peuplaient les dialogues et qui auraient pu sortir de la bouche de tout-un-chacun. Je me souviens de cette réplique de Mike, ancien policier devenu voyou, lorsqu'il discute avec Walt, le personnage principal, des erreurs qu'il a commises dans la vie. « J'ai fait dans la demi-mesure, alors que j'aurai dû aller jusqu'au bout. Je ne commettrai jamais plus cette erreur. Plus de demi-mesures, Walter. » – Mike

Pour moi, c'est l'une des meilleures séquences de toute la série qui est parmi les meilleures de l'histoire de la télévision. Et bien sûr, Mike ne doit pas être le seul dans cette situation. Chacun d'entre nous est responsable de demi-mesures à un moment donné de sa vie. Nous avons tous pris des raccourcis sur certaines choses, là où nous avons considéré que :

  1. la tâche n'était pas importante 
  2. la tâche était peut-être importante, mais nous n'avions pas le temps/l'argent/l'énergie nécessaire pour l'accomplir, ou
  3. nous n'avons pas compris l'importance de la tâche et nous l'avons délaissée.

Depuis l'avènement des maisons connectées, nous sommes tous très occupés et notre réseau domestique est classé dans cette dernière catégorie. Pour être sûrs que vous compreniez l'importance du réseau domestique, regardez les données fournies par l'indice des réseaux virtuels de Cisco :
  • 2/3 des tablettes ne disposent pas de connexion cellulaire et n'accèdent à Internet que par le réseau Wi-Fi
  • 45 % de toutes les données mobiles sont « déchargées » (p. ex. via le Wi-Fi et non pas par le réseau cellulaire)
  • Le taux de croissance annuel du trafic de données mobile d'ici 2017 sera au minimum de 50 % en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest et de 70 % au Moyen-Orient et en Afrique.
En vue de tout ceci, je trouve choquant que la grande majorité des réseaux domestiques et des dispositifs connectés actuels ne soient pas protégés... Un exemple flagrant de demi-mesure. Cette situation n'est concevable, de mon point de vue, que par le fait que les gens n'ont pas saisi le rôle crucial que joue leur réseau domestique dans leur vie de tous les jours ni la facilité avec laquelle on peut protéger ce réseau pour y accéder pendant les coupures de courant.

Indépendamment de la manière dont vous utilisez votre réseau à domicile (pour diffuser du contenu vidéo, connecter un téléphone IP, télétravailler, jouer et plus encore), il est fortement recommandé de le protéger avec une batterie de secours qui vous permettra de rester connecté même pendant de longues coupures de courant. La durée généralement annoncée comme nécessaire est de 30 minutes, mais vos besoins peuvent être plus importants en fonction de votre lieu de résidence et de votre utilisation du réseau.

Pour mieux évaluer vos besoins spécifiques, essayez l'outil d'auto-évaluation d'APC by Schneider Electric (ici). Ou cliquez ici pour en savoir plus sur nos dernières solutions avec une autonomie longue durée (d'environ 4 h et demie) pour alimenter votre équipement de réseau.

Aujourd'hui, beaucoup de choses passent par votre réseau Wi-Fi. Alors, quelle que soit la manière dont vous le protégez, faites-le jusqu'au bout, sans demi-mesures.
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
Contactez-nous pour obtenir de l'aide afin de choisir le bon produit ou pour le dépannage et l'installation.

Chat

Do you have questions or need assistance? We’re here to help!