Контейнерний модульний ЦОД Smart Shelter: надійність в поєднанні з гнучкістю

Контейнерний модульний ЦОД Smart Shelter: надійність в поєднанні з гнучкістю

Компанія Schneider Electric, світовий експерт з енергоменеджменту та автоматизації, представляє новинку в лінійці продукції для центрів обробки даних - інженерні модулі SmartShelter в контейнерному виконанні «Все в одному». Це рішення високої заводської готовності є ретельно продуманим набором обладнання, необхідним для розгортання ЦОДу на віддалених об'єктах, чинних промислових підприємствах і в інших подібних місцях, де немає спеціально призначених для цієї мети будівель або приміщень.

SmartShelter Container включає в себе повну фізичну інфраструктуру ЦОДу. При цьому, всі компоненти виготовлені, зібрані, протестовані в заводських умовах і розміщені в корпусі формату стандартного вантажного ISO-контейнера, що, таким чином, являє собою високоефективний варіант готового центру обробки даних. Перевагами даного рішення є простота і мінімальний час розгортання, а також масштабованість і максимальна адаптація до вимог замовника.

Модельний ряд модулів Smart Shelter представлений п'ятьма базовими варіантами виконання: 20-футові контейнери потужністю 16 і 32 кВт можуть бути укомплектовані 4-5 ІТ-стійками APC NetShelter по 4 або 8 кВт, стельовою системою прямого випаровувального охолодження та ДБЖ Galaxy або Symmetra PX; 40-футові модулі All in One потужністю 50 і 90 кВт оснащуються 12-ма ІТ-стійками по 4 або 6,4 кВт, стельовою системою прямого випаровувального охолодження та ДБЖ Galaxy або Symmetra PX; також представлена базова конфігурація ІТ-модуля в 40` корпусі (без ДБЖ) потужністю 120 кВт, в якому компактно розміщені 14 стійок по 8,5 кВт і система водяного охолодження APC InRow. Така різноманітність модифікацій забезпечує споживачеві ідеальні умови для оптимального вибору саме того рішення, яке найбільш відповідає його потребам. Більш того, в готових модулях SmartShelter від самого початку передбачена можливість розширення ІТ-інфраструктури та адаптації до виконання і розмірами інфраструктури на майбутніх етапах розвитку.

Варто зазначити, що комплексні модулі Smart Shelter ще на етапі заводської збірки оптимізовані для використання з програмним забезпеченням DCIM StruxureWare (ПЗ управління інфраструктурою ЦОДу). Це ПЗ відмінно зарекомендувало себе в галузі та підтримує контроль отриманих користувачем звітів та графіків в реальному часі, а також надає користувачеві миттєві повідомлення про аварійні події в інфраструктурі та їх ескалації на більш високі рівні.

Последние новости Schneider Electric

Открыть