Шість типів порушення енергопостачання

За даними Науково-дослідного інституту електроенергетики, підприємства втрачають від 104 до 164 мільярдів доларів за рік через перебої та від 15 до 24 мільярдів — через інші порушення енергопостачання. Звідки такі дані, виснувати неважко. Уявіть, скільки втратить ваша компанія, якщо вимкнути електрику на день чи два. А хтось інший втратить чимало, навіть якщо електрики не буде годину. 

І тим не менше, в численних фірмах не до кінця розуміють, які бувають порушення енергопостачання та як вони можуть зашкодити серверній. Звісно, забезпечити захист на випадок стихійних лих на кшталт ураганів чи повеней важливо; але ж не такі очевидні порушення трапляються значно частіше. Розглянемо шість таких порушень.


1. Перехідні процеси
Потенційно найбільш шкідливі з порушень енергопостачання. Діляться на дві групи: аперіодичні й періодичні. Аперіодичні перехідні процеси найчастіше проявляються у вигляді імпульсів — коротких сплесків і провалів напруги або струму. Тривалість такого процесу буває менше 50 наносекунд. Вони можуть бути зумовлені блискавкою, поганим заземленням, комутацією індуктивних споживачів, автоматичним повторним ввімкненням на підстанції тощо. Аперіодичні перехідні процеси часто призводять до втрати даних і фізичного пошкодження апаратної частини.

Періодичні перехідні процеси — це поперемінне зменшення й збільшення напруги в мережі. Вони мають місце після раптового вимкнення такого споживача, як електродвигун чи конденсатор. Найчастіше комутація конденсаторів призводить до вимкнення частотно-регульованих урухомників (ЧРУ).

2. Переривання
Переривання — це повна втрата напруги в мережі або струму на споживачі тривалістю від 0,5 до 30 циклів промислової частоти (миттєве), від 30 циклів до 2 секунд (короткочасне), від 2 секунд до 2 хвилин (тимчасове) або понад 2 хвилини (тривале). Поширений приклад переривання: в будинку на короткий час вимикаються всі електронні пристрої й світло. У побутових умовах це незручно; на підприємстві може призвести до істотних втрат, бо під час переривання дані можуть бути пошкоджені або втрачені.

3. Посадка напруги
Зумовлена здебільшого системними аваріями або комутацією електроустановок споживачів з великим пусковим струмом. Посадкою вважається зниження напруги змінного струму тривалістю від 0,5 циклу до 1 хвилини. Це ніби коли в одному будинку відкривають одразу кілька кранів, й у водогоні падає тиск. Посадка напруги з часом може зашкодити устаткуванню.

Посадку напруги іноді називають (неправильно) зниженням; короткочасні посадки напруги зумовлені тривалими проблемами сталості енергопостачання. Посадка напруги може призвести до відмови нелінійних пристроїв, наприклад, блоків живлення комп’ютерів.

4. Перенапруга
Перенапруга — явище, зворотне посадці напруги, тобто підвищення напруги в мережі тривалістю від 0,5 циклу до 1 хвилини. Поширені причини, зокрема: високий опір у нейтралі, раптове зниження навантаження, відмова однієї фази в трьохфазній мережі. Шкідливі ефекти перенапруг — деградація контактів та ушкодження напівпровідників — можуть досить довго залишатися непомічені. Негайно й більш помітно проявляються в блиманні освітлення та збоях даних.

Так само, як посадки напруги, перенапруги зумовлені тривалими проблемами, через які виникають короткочасні підвищення напруги. Через перенапругу в устаткуванні може протікати надмірний струм, який його перегріває.

5. Несинусоїдальність
Несинусоїдальність, або спотворення форми хвилі — будь-яка зміна якості живлення, що проявляється у відхиленні форми напруги або струму від синусоїдальної. Існує п’ять типів несинусоїдальності: стала складова, гармонічні спотворення, проміжні гармоніки, ступінчасті спотворення й шум. Усі вони, різню мірою, можуть зумовити вихід апаратної частини ІТ з ладу або штатного режиму.

6. Коливання напруги
Коливання напруги — серія невеликих випадкових змін значення напруги, зумовлених споживачем, в якому істотно змінюється значення струму. Типовий прояв: блимання ламп розжарювання.

Звісно, захиститися від усіх цих порушень енергопостачання можна: для цього служать системи ДБЖ, резервні генератори, пристрої захисту від перенапруги та кондиціювання параметрів електроживлення, належне заземлення тощо. Докладніше про ці типи порушення та захист від них див. аналітичну доповідь № 18 APC by Schneider Electric «Сім проблем із енергопостачанням».