Безопасная упаковка и транспортировка

Транспортировка продуктов, содержащих в себе батареи

Чтобы батареи, контейнеры с батареями и продукты, содержащие в себе батареи, прибывали к месту назначения без повреждений, необходимо принять меры для их защиты при транспортировке. Данные инструкции призваны обеспечить безопасную упаковку батарей, контейнеров с батареями и продуктов, содержащих в себе батареи, для перевозки, а также соблюдение международных требований к технике безопасности.

При внутренних или международных перевозках все батареи считаются принадлежащими к классу 9 «Опасные материалы» или «Опасные грузы».  Для этих продуктов действует множество правил и исключений.   Приведенные ниже инструкции облегчат транспортировку продуктов APC, содержащих батареи.  Перед транспортировкой проверьте вместе с перевозчиком, все ли требования выполнены.

Литиевые батареи классифицируются либо как «металлический литий» (первичные, неперезаряжаемые) или как «ион лития» (включая литий-полимерные; в эту категорию входят перезаряжаемые батареи). В перезаряжаемых и мобильных аккумуляторах APC используются литий-ионные батареи. Свинцово-кислотные батареи, используемые в батарейных блоках APC, являются герметичными.

Ниже приведены ссылки на правила эксплуатации, содержащие указания по транспортировке наших продуктов. Перед транспортировкой проверьте вместе с перевозчиком, все ли требования выполнены.

Правила транспортировки стандартных продуктов APC, содержащих батареи

Продукт
Отдельный продукт (перевозится один или два)
Массовая перевозка
Гарантийный возврат
На утилизацию или переработку
Прочее
Блоки перезаряжаемых батарей (герметичные свинцово-кислотные) — см. ПРИМЕЧАНИЕ 1
RBC PB WI 2015_1026
RBC PB BULK WI 2015_1026
RBC PB WARRANTY WI 2015_1026
RBC PB RECYCLING WI 2015_1026

Блоки перезаряжаемых батарей (герметичные свинцово-кислотные) внутри ИБП — см. ПРИМЕЧАНИЕ 1
RBC PB in UPS WI 2015_1026

RBC PB in UPS WARRANTY WI 2015_1026
RBC PB in UPS RECYCLING WI 2015_1026

Блоки перезаряжаемых батарей (литий-ионных)
RBC LI ION WI 2015_1026
RBC LI ION BULK WI 2015_1026
RBC LI ION WARRANTY WI 2015_1026
RBC LI ION RECYCLING WI 2015_1026

Блоки перезаряжаемых батарей (литий-ионных) внутри ИБП
RBC LI ION in UPS WI 2015_1026

RBC LI ION in UPS WARRANTY WI 2015_1026
RBC LI ION in UPS RECYCLING WI 2015_1026

Мобильные батареи (литий-ионные)
Mobile Power Pack 2 or less_WI 2015_1026
Mobile Power Pack 2 or more_WI 2015_1026
Mobile Power Pack Warranty_WI 2015_1026
Mobile Power Pack Recycling_WI 2015_1026

Номера телефонов для чрезвычайных ситуаций при перевозке опасных грузов — блоков батарей или ИБП, содержащих блоки батарей:

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 1-800-788-2208
ЕВРОПА 0800 2799254
АЗИЯ/Япония 03-6402-2030
АВСТРАЛИЯ 1 800 652 725