Обновление линейки ИБП Symmetra MW

Обновление линейки ИБП Symmetra MW

Компания Schneider Electric объявила о расширении линейки высокоэффективных масштабируемых источников бесперебойного питания Symmetra MW моделями мощностью 800 и 1000 кВт, выполненных по модульной отказоустойчивой технологии. Эти ИБП предназначены для обеспечения бесперебойного энергоснабжения крупных ЦОДов, лечебных учреждений и других ответственных объектов с повышенными требованиями к производительности и качеству электропитания.

В семействе источников бесперебойного питания Symmetra серии MW представлены устройства мощностью от 400 до 1600 кВт. Для дальнейшего наращивания мощности имеется возможность параллельного подключения нескольких ИБП. Основными преимуществами ИБП Symmetra MW являются модульная конструкция, высокий уровень эксплуатационной готовности, масштабирование, отказоустойчивость и низкая стоимость владения. Обновленную линейку Symmetra MW отличают самые передовые характеристики, такие как высокий КПД, продуманный дизайн, компактность и повышенная эффективность.

Среди основных нововведений следует отметить увеличение числа моделей со встроенным электронным байпасом: теперь он входит в комплектацию ИБП Symmetra MW мощностью 800 и 1000 кВт. Благодаря этому перегрузочная способность устройств составляет 110% номинального тока постоянно.

В связи с включением электронного байпаса в состав встроенных компонентов ИБП, поменялось их расположение внутри силового модуля. В частности, секция ввода-вывода I/O теперь располагается справа.

В целом новый дизайн позволил сделать устройства еще компактнее: занимаемая ИБП площадь стала на 23% меньше. Более того, в новом решении снижено количество автоматов защиты и стоимость панели механического байпаса более чем на 25%.

Также были обновлены прошивки для всех моделей Symmetra серии MW: в результате появился энергосберегающий режим Efficiency Booster Mode (EBM), особенно полезный для 2N-конфигураций. Он позволяет при малых нагрузках на ИБП автоматически отключать секции с силовыми модулями, повышая тем самым уровень нагрузки на оставшиеся. Таким образом, даже при чрезвычайно малых уровнях нагрузки, КПД устройства гарантированно составляет не менее 96%. Благодаря этому снижаются операционные расходы без какого-либо риска для ответственных нагрузок.

«Обновленные ИБП Symmetra MW полностью отвечают всем современным требованиям по надежности, отказоустойчивости и эффективности. Новый дизайн со встроенным электронным байпасом позволит пользователям сократить на 23% занимаемую оборудованием площадь и, как следствие, капитальные затраты. Кроме того, благодаря уменьшению внешних межблочных соединений и автоматов оптимизировалась и стоимость решения», — говорит Дмитрий Желтков, технический директор подразделения IT Business компании Schneider Electric.

Последние новости Schneider Electric

Открыть