Контейнерный модульный ЦОД SmartShelter: надежность в сочетании с гибкостью

Контейнерный модульный ЦОД SmartShelter: надежность в сочетании с гибкостью

Компания Schneider Electric, мировой эксперт в области управления энергией и автоматизации, представляет новинку в линейке продукции для центров обработки данных – инженерные модули SmartShelter в контейнерном исполнении «Все в одном». Это решение высокой заводской готовности представляет собой тщательно продуманный набор оборудования, необходимый для развертывания ЦОДа на удалённых объектах, действующих промышленных предприятиях и в других подобных местах, где нет специально предназначенных для этой цели зданий или помещений.

SmartShelter Container включает в себя полную физическую инфраструктуру ЦОДа. При этом, все компоненты изготовлены, собраны, протестированы в заводских условиях и размещены в корпусе формата стандартного грузового ISO-контейнера, таким образом, представляя собой высокоэффективный вариант готового центра обработки данных. Преимуществами данного решения являются простота и минимальное время развертывания, а также масштабируемость и максимальная адаптация к требованиям заказчика.

Модельный ряд модулей SmartShelter представлен пятью базовыми вариантами исполнения: 20-футовые контейнеры мощностью 16 и 32 кВт могут быть укомплектованы 4-5 ИТ-стойками APC NetShelter по 4 или 8 кВт, потолочной системой прямого испарительного охлаждения и ИБП Galaxy или Symmetra PX; 40-футовые модули All in One мощностью 50 и 90 кВт оснащаются 12-тью ИТ-стойками по 4 или 6,4 кВт, потолочной системой прямого испарительного охлаждения и ИБП Galaxy или Symmetra PX; также представлена базовая конфигурация ИТ-модуля в 40` корпусе (без ИБП) мощностью 120 кВт, в котором компактно размещены 14 стоек по 8,5 кВт и система водяного охлаждения APC InRow. Такое разнообразие модификаций обеспечивает потребителю идеальные условия для оптимального выбора именно того решения, которое наиболее соответствует его потребностям. Более того, в готовых модулях SmartShelter изначально предусмотрена возможность расширения ИТ-инфраструктуры и адаптации к исполнению и размерам инфраструктуры на будущих этапах развития.

Стоит отметить, что комплексные модули SmartShelter еще на этапе заводской сборки оптимизированы для использования с программным обеспечением DCIM StruxureWare (ПО управления инфраструктурой ЦОДа). Это отлично зарекомендовавшее себя в отрасли ПО поддерживает контроль в реальном времени, определяемые пользователем отчеты и графики, а также мгновенные сообщения об аварийных событиях в инфраструктуре и их эскалации на более высокие уровни.

Последние новости Schneider Electric

Открыть