Virtual Cluster Ortamları için Güç Koruması

Schneider Electric, Sanal Küme Ortamları İçin Optimum Güç Korunması Sağlamak Amacıyla PowerChute™ Ağ Kapatma Yazılımını Genişletiyor

WEST KINGSTON, R.I. – 7 Nisan 2015 –  Enerji yönetiminde global bir uzman olan Schneider Electric bugün, gelişmiş yedekleme özelliklerine sahip PowerChute Network Shutdown v4.0'ın piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Bu özelliklere IT yöneticilerinin birden fazla yedekli UPS grubunu izlemesini sağlayan, UPS sayısını ve yapılandırılmış yedekleme seviyelerini temel alan sorunsuz otomatik kapatma olanağı tanıyan yeni bir Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) konfigürasyon seçeneği de dahildir. Bu benzersiz özellik ayrıca kullanıcıların gerektiğinde IT ekipmanlarına daha fazla yedekleme eklemesine olanak tanır ve IT yöneticilerine, en kritik ekipmanlarının mümkün olduğunca kullanılabilir olmalarını sağlamak için ihtiyaç duydukları esnekliği sağlar.

Schneider Electric IT Departmanı Ağ Yönetimi Başkan Yardımcısı Paul Bohan şunları söylemiştir: “Yükselen sanallaştırma trendi nedeniyle IT mimarileri gitgide karmaşık sistemler haline gelmiş ve birçok IT yöneticisinin farklı konumlardaki birden fazla sunucuyu sadece yönetmek değil, aynı zamanda korumayı nasıl sağlayacakları konusunda endişelenmesine neden olmuştur. PowerChute Network Shutdown v4.0’ın sorunsuz entegrasyon, geçiş ve kapatma özellikleri, konumu her nerede olursa olsun bütün sanallaştırılmış ve fiziksel IT altyapısı potansiyel güç olayları ve kesintilerden korunan IT yöneticilerinin içinin rahat etmesini sağlamıştır.”

Yenilikçi ve türünün ilk örneği sanallaştırma özellikleriyle pazara liderlik eden VMware Ready sertifikalı PowerChute Network Shutdown v4.0, VMware Dağıtık Kaynak Planlayıcısı (DRS) gibi sanallaştırma teknolojilerini kullanmadan sanal makinelerin aynı küme veya farklı kümeler veya farklı coğrafi konumlar arasında geçişini yönetebilir. Bu özellik kullanıcıların, DRS fonksiyonlarıyla bağlantılı daha yüksek kurumsal sınıf lisans ücretlerinden kaçınarak tasarruf sağlamasına olanak tanır.

PowerChute Network Shutdown v.4.0 ayrıca IT yöneticilerine, aynı veya farklı bir sanal küme içinde hedef ana makineyi belirleyerek, seçilen sanal makinelerin nereye taşınacağını kontrol etme seçeneği sunar. Bu özellik birden fazla coğrafi konum veya yedekleme tesisine sahip müşterilerin, tesislerdeki UPS konfigürasyonundan bağımsız olarak güç kesintilerinden etkilenmeyen tesislere sanal makine geçişini yönetmelerine olanak tanır.

PowerChute Network Shutdown v4.0, diğer sanallaştırma teknolojilerinden bağımsız olarak sanal makinelerin nereye taşınılacağını kontrol etmeye olanak tanıyan tek güç koruma yazılımıdır. Bu özellik yazılımın, bütçe kısıtlamalarıyla karşılaşmadan sanallaştırmanın avantajlarından faydalanmak isteyen küçük ölçekli işletmeler için uygun maliyetli olmasını sağlar. 

PowerChute Network Shutdown v4.0, herhangi bir SmartSlot özellikli APC by Schneider Electric UPS tarafından korunan fiziksel sunucular ve sanal makinelerin kolaylıkla kapatılabilmesi için APC by Schneider Electric UPS Ağ Yönetim Kartlarıyla birlikte çalıştığından IT yöneticileri, kritik veri ve ekipmanlarının sürekli kullanılabilir olması dolayısıyla güvenli hissederler. IT yöneticileri, büyük bir güç kesintisi durumunda iş açısından kritik IT ekipmanı ve veri bütünlüğünün korunacağı güvencesine ve ayrıca güç sorununu değerlendirmek için yeterli zamana sahip olacaktır.

PowerChute Network Shutdown v4.0'ın diğer temel özellikleri:

  • Adım Adım Konfigürasyon:  Sanallaştırma uygulama yolculuklarına nereden başlayacaklarını merak eden IT yöneticileri, kurulum ve ayarlama süresini kısaltmaya yardımcı olacak sezgisel PowerChute kurulum sihirbazından faydalanabilir.
  •   VMware vCenter ve Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) ile Entegrasyon:  PowerChute, en yeni sanallaştırma platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak sanal küme ortamlarına tek pencereli bir görünüm sağlar ve sektör lideri güç korumasını garanti eder.
  • Sanal Küme Görünümü:  Sanal küme ortamını ve UPS kurulumunu tek bir ekranda görüntüleyerek UPS ve Ana Makine konfigürasyonunuzun tek pencereli görünümünü sunar.

PowerChute Network Shutdown v4.0, burada bağlantısı verilen APC by Schneider Electric ürün sayfasından indirilebilir. Ayrıca kullanıcılar, yazılımı bir sanal cihaz olarak VMware Solution Exchange ile şu adresi kullanarak da indirebilir: https://solutionexchange.vmware.com/store. Ücretsiz teknik hizmete buradan ulaşabilirsiniz.

Schneider Electric Hakkında

100'den fazla ülkede faaliyet gösteren ve enerji yönetimi alanında dünya çapında bir uzman olan Schneider Electric, Tesisler ve Altyapı, Endüstri ve Makine İmalatçıları, Konut Dışı Bina ve Konut ile Veri Merkezleri ve Ağlar sektörlerinde liderlik pozisyonları dahil olmak üzere çeşitli pazar segmentlerinde entegre çözümler sunmaktadır. Enerjinin güvenli, güvenilir, verimli, üretken ve çevreci bir şekilde kullanılmasına odaklanan şirketin 170.000'den fazla çalışanı, bireylerin ve kurumların enerjilerini en iyi şekilde kullanmalarına etkin bir şekilde destek olma taahhüdüyle 2014 yılında 30 milyar Dolar tutarında gelir elde etmiştir.

www.schneider-electric.com

Schneider Electric'ten En Yeni Haberleri görüntülemek için

Burayı tıklatın