Mobil cihazınızdan en iyi şekilde faydalanın - çevrimiçi sosyal hayatınızı ve oyunlarınızı ve hatta iş hayatınızı geliştirin!
LONDRA - 4 Kasım 2014 - Schneider Electric, yüksek kapasiteli ve yüksek verimli APC Mobil Güç Kaynağı harici batarya kutularını piyasaya sürdü. APC Mobil Güç Kaynağı tüm akıllı telefon ve tabletler ve hatta bir USB kablosuyla şarj edilebilen her tür cihaz için mobil şarj olanağı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Yeni hafif harici bataryalar, konum hizmetleri ve GPS kullanarak enerji tüketen uygulamalar dahil uzun süre kullanılmak üzere tasarlanmış çok sayıda uygulamaya olanak tanır.
Schneider Electric Hong Kong ve Macau IT Departmanı Başkan Yardımcısı Jonathan Chiu şunları söylemiştir: “Herhangi bir zamanda evde, seyahatte veya iş yerinde hepimizin daha fazla batarya şarjına ihtiyacı olabilir. APC Mobil Güç Kaynağı, ihtiyacımız olan uygulamaları ihtiyacımız olduğunda kullanabilmemizi sağlamak için tasarlanmıştır; bunun anlamı, gerektiğinde e-posta ve belgeleri indirme, tweet atma, oyun hesaplarına erişim sağlama veya festivallerde fotoğraf ve videoları yükleme becerisine sahip olmaktır. APC Mobil Güç Kaynağı, sırf cihazınız büyük ve yüksek çözünürlüklü bir ekrana sahip olduğu için gözünüzü sürekli batarya göstergesine dikmek zorunda kalmayacağınız anlamına gelir.”
APC Mobil Güç Kaynağı harici batarya kutuları iki boyutta bulunur; M5 (5.000 mAh) ve M10 (10.000 mAh). Daha küçük olan M5, 142 gr ağırlığında ve 108 mm x 65 mm x 15 mm boyutlarında olup normal bir akıllı telefonu iki kez şarj edebilecek enerjiyi içerir. M10, 243 gr ağırlığında ve 147 mm x 89 mm x 14 mm boyutlarındadır ve bir tablet veya dört akıllı telefon için bir tam şarj sağlar.
Modern yüksek tonda parlak beyaz veya siyah kaplama içinde APC Mobil Güç Kaynağı evinizde, günümüzün şık akıllı cihazlarının yanında kaba görünmez. Lityum İyon muadillerine göre iki kat fazla şarj edilebilen Lityum Polimer batarya teknolojisine sahiptir ve iş hayatınızın kesintisiz ve güvenilir olmasını sağlar. APC Mobil Güç Kaynağının dış tarafında, aynı anda iki cihazın şarj edilmesine olanak tanıyan iki USB bağlantısı ve 4 LED'li batarya kapasitesi göstergesi bulunur.
Batarya kutuları birlikte verilen mikro USB konnektörü kullanılarak şarj edilir; şarj süresi genellikle 4 saat (M5) ve 8 saattir (M10). Her iki harici batarya da şarj depolamada son derece verimlidir ve dizüstü bilgisayar çantalarında, el çantalarında, sırt çantalarında önemli bir enerji kaybı olmadan haftalarca taşınabilir. Cihazlarınızın güvenilir bir şekilde çalışmaya devam edebilmesi için APC Mobil Güç Kaynağına rahatlıkla güvenilebilirsiniz. M5 ve M10, normalde şebeke elektriği beslemesiyle şarj edilen cihazın dahili bataryasını şarj etmek için kullanılır.
Schneider Electric, APC Mobil Güç Kaynağına ayrıca, uzun süreli ve güvenli çalışmasını sağlayan önemli dahili koruma özelikleri eklemiştir. Jonathan sözlerini şu şekilde sürdürmüştür: “Piyasadaki birçok düşük maliyetli harici batarya, aşırı şarj, aşırı boşalma veya aşırı sıcaklık gibi olağan sorunlara karşı koruma sağlayan kontroller içermez. Bu koşullar bataryanın erken bozulmasına, aşırı ısınmasına ve hatta bazı uç durumlarda tamamen erimesine neden olabilir. APC Mobil Güç Kaynağının Koruma Devresi Modülü (PCM), yukarıda söz edilen sorunların yanı sıra hücre aşırı akımına, USB'nin aşırı yüklenmesine veya kısa devre olmasına ve ultra düşük karanlık akıma karşı da koruma sağlar.”
Schneider Electric Hakkında
100'den fazla ülkede faaliyet gösteren ve enerji yönetimi alanında dünya çapında bir uzman olan Schneider Electric; Tesisler ve Altyapı, Endüstri ve Makine İmalatçıları, Konut Dışı Bina, Veri Merkezleri ve Ağlar ve Konut kategorilerinde sahip olduğu liderlik pozisyonunun yanı sıra, çeşitli pazar segmentlerinde entegre çözümler sunmaktadır. Enerjinin güvenli, güvenilir, verimli, üretken ve çevreci bir şekilde kullanılmasına odaklanan Grubun 150.000'den fazla çalışanı, bireylerin ve kurumların enerjilerini en iyi şekilde kullanmalarına aktif bir şekilde yardım etme taahhüdüyle 2013 yılında 24 milyar Euro tutarında satış rakamına ulaşmıştır.
www.schneider-electric.com