Watt ile VA

Giderek kırılgan bir hale gelen güç şebekeleri, IT ekipmanlarının tırmanan güç tüketimi ve ağlarımızın sürekli artan önemi arasında bir UPS'in (kesintisiz güç kaynağı) yalnızca işletmeler için değil evler için de sahip olduğu ehemmiyeti anlamak hiç de zor değil. Siz de size uygun olanı bulmak için UPS'ler konusunda hiç araştırma yaptınız mı ve kafanızda "Watt mı? VA mı? Bunlar da ne?" gibi sorular belirdi mi?

Çoğumuz daha önce Watt'ın ne olduğunu duymuşuzdur; ekipmanın tüm parçaları çalışmak için belirli miktarda Watt'a ihtiyaç duyar, ama bunun bir UPS ile ilişkisi tam olarak nedir? Peki VA nedir?

Elektronikler hem maksimum Watt değerine hem de maksimum VA (volt-amper) değerine sahiptir ve bir UPS'in ne Watt ne de VA değeri bağlı ekipmanlar (yük) tarafından aşılamaz. Watt, ekipman tarafından çekilen gerçek güçtür. Volt-amper ise "görünür güç" olarak adlandırılır ve ekipmanlara uygulanan gerilim çarpı ekipmanlar tarafından çekilen akımın ürünüdür. Watt değeri, elektrik şirketinden alınan gerçek gücü ve ekipman tarafından üretilen ısı yükünü belirler; VA değeri ise kablo ve devre kesicilerin boyutlandırması için kullanılır.

Biraz daha netleşti mi? Muhtemelen pek değil.

Sizin bilmeniz gereken tek şey bilgisayar ve UPS'ler gibi elektronikler için, Watt ve VA değerlerinin önemli derecede farklılık gösterebilecek olmasıdır; VA değeri her zaman Watt değerine eşit ya da daha büyüktür. Watt ile VA'nın oranına "Güç Faktörü" denir ve bir sayı (örn. 0,8) ya da yüzde (örn. %80) ile ifade edilir. Bu güç faktörü, bir UPS sizin özel gereksinimlerinize göre boyutlandırılırken büyük önem taşır.

APC™ by Schneider Electric'in™ yeni nesil Smart-UPS™ On-Line ürünleri enerjinizle daha fazlasını™ sağlayacak yenilikçi özellikler sunar. 6kVA (6000 VA) ve daha yüksek modeller birleşik güç faktörüne sahiptir. Bu, VA'nın Watt'a eşit olduğu anlamına gelir (yani 6000 VA = 6000 Watt). Yeni nesil Smart-UPS On-Line'ın küçük modelleri 0,9 veya daha yüksek bir güç faktörüne sahiptir ve VA'dan bağımsız olarak tamamı Energy Star™ onaylıdır.

0,8 veya 0,9 güç faktörleri ve bir birleşik güç faktörü (1,0) arasındaki fark çokmuş gibi görünmeyebilir. Ancak ekstra watt miktarının ek yükleri desteklemek ve çalışma zamanını artırmak için kullanılabilecek olduğu gerçeği göz önüne alındığında, yeni nesil Smart-UPS On-Line ürünlerinin kullanılabilirlik oranını artırırken nasıl aynı zamanda paradan tasarruf etmenizi sağlayacağını anlamak kolaydır.

Bir UPS'in düzgün bir şekilde boyutlandırılması konusunda yardım almak için UPS Seçicimizi kullanabilirsiniz. Alternatif olarak, mevcut UPS'inizi yükseltmek istiyorsanız, UPS Yükseltme Seçicimizden faydalanabilirsiniz. Ayrıca, yeni bir APC by Schneider Electric UPS satın alırken eski modeli takas için getirdiğinizde üreticiden bağımsız olarak %25'e varan indirimden faydalanmanıza olanak tanıyan Trade-UPS Programını kullanmayı da ihmal etmeyin.

Watt ve VA arasındaki farklılıklar ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için Watts and Volt Amps: Powerful Confusion başlıklı Tanıtım Yazısı 15'e bakınız.

İlgili Kaynaklar

Daha fazla bilgi için Watts and Volt Amps: Powerful Confusion başlıklı Teknik Makale 15'e bakın.
Teknik Makaleyi Oku