Altı Çeşit Güç Kesintisi

Elektrik Enerjisi Araştırma Enstitüsü (EPRI) tarafından yapılan bir çalışma, işletmelerin güç kesintileri nedeniyle yılda 104 milyar ile 164 milyar dolar arasında ve diğer güç kalitesi sorunları nedeniyle buna ilave 15 milyar ile 24 milyar dolar arasında para kaybettiklerini ortaya koymaktadır. Bu rakamların ne anlama geldiğini görmek hiç de zor değil. Sadece bir veya iki günlük bir kesintinin işletmenize maliyetinin ne olacağını bir düşünün. Bazıları için, bir saatlik bir kesintinin bile ağır sonuçları olabilir. 

Yine de birçok şirket, sunucu odalarını tehdit edebilecek güçle ilgili sorunların çeşitlerini tamamen anlamış değil. Kasırgalar ve seller gibi büyük olaylara karşı koruma sağlamak kesinlikle önemli olmakla birlikte, güçle ilgili sorun yaşamanıza yol açabilecek daha başka çok sayıda etken vardır. Bu yazımda, bunlardan altı tanesine değineceğim.

1. Geçici akımlar
Tüm kesintiler arasında potansiyel olarak en zarar verici olanı geçici akımlar iki alt kategoriye ayrılır: darbeli ve salınımlı. Darbeli geçici akımlar, güç dalgalanması ya da ani yükselmenin en yaygın görülen türüdür. Gerilim ve/veya akım seviyelerini yükselten ya da alçaltan ani bir olay nedeniyle oluşur ve genellikle 50 nanosaniyeden daha kısa sürer. Yıldırım düşmesi, kötü topraklama, endüktif yüklerin anahtarlanması, hata temizleme ve diğer sorunlar nedeniyle ortaya çıkan darbeli geçici akımlar, genellikle verilerin bozulmasına ve ekipmanların fiziksel olarak zarar görmesine neden olur.

Salınımlı geçici akımlar, genellikle bir motor veya kapasitör gibi bir yük aniden kapatıldığında, güç sinyalinin dönüşümlü olarak çok hızlı bir şekilde yükselmesine ve düşmesine neden olur. Kapasitör anahtarlama ile ilişkili genel bir sorun, ayarlanabilir hız kontrol cihazlarının (ASD'ler) açılmasıdır.

2. Kesinti
Bir kesinti, besleme geriliminin veya yük akımının tamamen kaybıdır. 0,5 - 30 devir (anlık), 30 devir - 2 saniye (çok kısa), 2 saniye - 2 dakika (geçici) arasında ya da 2 dakikanın üzerinde (sürekli) sürer. Bu kesintiye yaygın bir örnek olarak, bir evdeki tüm elektronik cihazların ve ışıkların kısa bir süre için gitmesi gösterilebilir. Ev içinde böyle bir kesinti yaşamak rahatsızlık verici olsa da iş ortamında gerçekleşen benzer bir güç kaybı, kesinti sırasında veriler bozulabileceğinden veya tamamen kaybolabileceğinden çok daha pahalıya mal olabilir.

3. Gerilim Düşmesi veya Düşük Gerilim
Genellikle sistem arızaları veya yüksek başlatma akımları ile yüklerin açılması nedeniyle ortaya çıkan gerilim düşmesi, verilen bir frekansta AC geriliminde gerçekleşen ve 0,5 döngü ile bir dakika arasında süren bir düşüştür. Bir evde birden fazla musluk açık olduğunda su basıncında meydana gelen düşüşü düşünün. Gerilim düşmesi de zamanla önemli ekipmanların zarar görmesine neden olabilir.

Genellikle (yanlış nedenle olsa da) "kesinti" olarak adlandırılan düşük gerilimlerkısa vadede gerilim düşmesi oluşturan uzun vadeli enerji tutarlılığı sorunlarının sonuçlarıdır. Düşük gerilimler, bilgisayarların güç kaynakları gibi lineer olmayan yüklerde yetmezliğe yol açabilir.

4. Gerilim Artışı veya Aşırı Gerilim
Gerilim düşmesinin karşıtı olan ve AC geriliminde gerçekleşen artış nedeniyle ortaya çıkan ve 0,5 döngü ile bir dakika arasında süren gerilim artışıdır. Yaygın nedenleri arasında, yüksek empedanslı nötr bağlantıları, büyük yüklerdeki ani düşüşler ya da trifaze bir sistemde meydana gelen monofaze arızalar yer alır. Gerilim düşmelerinde olduğu gibi gerilim artışlarının zararlı etkileri de (elektrik kontaklarında bozulma ve yarı iletkende hasar gibi) uzun süreler boyunca gözden kaçabilir. Ancak, hemen fark edilen daha belirgin sonuçları arasında ışıkların titremesi ve veri hataları vardır.

Düşük gerilime benzer şekilde aşırı gerilim de güçte meydana gelen geçici artışlara neden olan uzun vadeli sorunların sonucu olarak ortaya çıkar. Aşırı gerilim koşulları, yüksek akım çekilmesine yol açar ve dolayısıyla da ekipmanların aşırı derecede ısınarak zorlanmasına neden olur.

5. Dalga formu bozulmaları
Bir dalga formu bozulması, gerilim veya akımın dalga şeklini etkileyen bir güç kalitesi çeşididir. Beş çeşit dalga formu bozulması vardır: doğru akım ofset, harmonik bozulma, ara harmonikler, çentikleme ve gürültü. Bunların tamamı, farklı derecelerde de olsa IT ekipmanlarında hasara veya aksamalara neden olur.

6. Gerilim dalgalanmaları
Bir gerilim dalgalanması, önemli akım değişiklikleri sergileyen herhangi bir yükten kaynaklanan, gerilimdeki bir dizi küçük, rastgele değişikliklerdir. Yaygın belirtilerinden biri, akkor ampullerde meydana gelen titremedir.

Tabii ki, çoğunlukla UPS sistemleri, yedek jeneratörler, aşırı gerilim koruyucuları, güç hattı şartlandırıcıları kullanarak, uygun topraklama yaparak veya daha başka yöntemlerle bu güç kesintilerine karşı korunma sağlanabilir. Bu güç kesintilerinin her biri hakkında ve bunlara karşı nasıl korunma sağlayacağınızla ilgili daha fazla bilgi edinmek için, Schneider Electric'in “Yedi Güç Sorunu Türü” başlıklı 18 numaralı teknik makaleyi okuyabilirsiniz.