KOBİ'ler İçin Optimum Ortamlar

Güç, Soğutma, Kabinler, Fiziksel Güvenlik ve İzleme, Aydınlatma, Yazılım Yönetim Sistemleri
Küçük bir odada temizlik malzemelerinin hemen yanına sıkıştırılmış ve toz içinde kaldığı için ses çıkaran bir sunucu gördüyseniz eğer elinizi kaldırın. Bu, küçük veya orta ölçekli işletmelerde ve hatta büyük işletmelerin şubelerinde de oldukça yaygın olarak rastlanan tehlikeli bir durumdur.

Çalışanlar için olmasa da işletme için tehlikeli bir durumdur. Çünkü IT ekipmanları, büyük işletmelerde olduğu kadar KOBİ'ler için de önemlidir ve şubelerdeki ekipmanlar bir veri merkezinde kurulu olan IT ekipmanları gibi aynı şekilde korunmalıdır.

Aşağıda, IT donanımlarınızın optimum bir şekilde monte edilip edilmediğini belirlemenize yardımcı olabilecek küçük bir kontrol listesi var.

Güç
Hemen hemen tüm küçük sunucu odalarında bir kesintisiz güç kaynağı (UPS) ve güç dağıtım ünitesi (SUK) bulunmalıdır. 2.200 VA'nın üstünde kapasiteye sahip bir UPS'in evlerde bulunan prizlere takılamayacağını unutmayın. Bunun için daha güçlü bir prize ihtiyaç vardır veya bir elektrik yüklenicisi tarafından bir elektrik paneliyle kablo bağlantısı yapılabilir. PDU, gerekli kablo bağlantısı mesafesini azaltır ve birden fazla cihazın tek bir kaynak tarafından desteklenmesini sağlar. Yapabileceğiniz en iyi şey, uzaktan yönetilebilen UPS'ler ve PDU'lar kullanmaktır, böylece herhangi bir terslik olduğunda uyarı üretilir ve yöneticilerin belirli çıkışları örneğin askıda kalan bir sunucuyu yeniden başlatabilmek için uzaktan kapatabilmeleri sağlanır.

Soğutma
Mevcut IT ekipmanlarının miktarına ve bulundukları yere göre birden fazla soğutma seçeneğiniz bulunur. Bazı durumlarda, odadaki klima yeterli olacaktır; diğer durumlarda ise özel bir soğutma ihtiyacı oluşabilir. Aşağıda bununla ilgili basit bir kılavuz bulunuyor:

  • 400 watt'ın altındaki IT yükleri: ısının duvarlar aracılığıyla serbestçe akabilmesini sağlayacak ısı iletimi kullanın
  • 400 ile 700 watt arasındaki IT yükleri: bir fan kullanılmadan, ısının bir havalandırma veya ızgara vasıtasıyla soğuk havaya akabildiği pasif havalandırma yöntemini kullanın
  • 700 ile 2000 watt arasındaki IT yükleri: fan destekli havalandırma kullanın
  • 2000 watt'ın üzerindeki IT yükleri: özel soğutma kullanın

Kabinler
Birçok KOBİ ve şube ofisleri, tüm IT ekipmanlarının muhafaza edildiği bölmeler olan kabinlerin avantajlarından yararlanabilir. Kabinler, daha iyi kullanılabilirlik, düzen, kablo yönetimi, fiziksel güvenlik, soğutma etkinliği ve güç dağıtımı sağlar, aynı zamanda bir IT alanının genel görünümü ile ilişkili profesyonelliğini artırır. Bir ofis ortamı için tasarlanmış, ses yalıtımlı, güçlendirilmiş ve havalandırılmış IT bölmesine sahip kabinler de mevcuttur.

Fiziksel Güvenlik ve İzleme
IT altyapısı için mevcut en büyük tehdit, insan hatasıdır. Hatalı etiketlenen ekipman, dökülen kahve ve benzeri aksilikler rutin olarak operasyonel sorunlara ve tümüyle IT hatalarına neden olabilir. Sunucu kabini veya kabin panosunu kilitleyerek ve IT donanımlarına yalnızca yetkili personelin erişebilmesini sağlayarak bu tür (büyük ölçüde) sorunları önleyebilirsiniz. Güvenlik kameraları ve dumanı, sıcaklığı, nemi ve hareketi tespit eden sensörler edinmek de iyi bir fikirdir.

Aydınlatma
Genellikle küçük IT ortamlarında yaşanan bir sorun olan etkili aydınlatma, ürün etiketlerini ve kablo bağlantılarını görmeyi zorlaştırır. Bunun basit ve ucuz bir çözümü vardır: kafa feneri. Bu çözüm, dar alanlarda ellerinizin serbest kalmasını sağlar ve oda içinde kaybolması, bozulması veya başka bir yere koyulması olasılığı daha azdır.

Yazılım Yönetim Sistemleri
Küçük sunucu lokasyonlarını uzaktan yönetmenize yardımcı olmak için kullanabileceğiniz çok sayıda yazılım mevcuttur. Bu araçlar, bir güç kesintisi sonrasında sunucuların uzaktan kapatılmasından enerji kullanım raporlarına ve risk değerlendirmelerine kadar bir çok şeyin yapılmasını sağlar. Aynı zamanda ortamınızı yapılandırmanıza ve en uygun ürünleri belirlemenize yardımcı olacak araçlar da vardır.

İzlenmeyen, sıkışık, kaotik ve güvensiz bir IT ortamı, önemli arıza ve sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Operasyonlarınızı optimize etmek ve işiniz açısından kritik IT altyapısının güvenliğini sağlamak için aşağıdaki önerileri uygulayın. Daha fazla bilgi edinmek için Schneider Electric'in “IT Ekipmanının Küçük Sunucu Odalarında ve Şube Ofislerinde Uygulanması için Pratik Seçenekler” başlıklı 174 numaralı teknik makaleyi okuyabilirsiniz.