UPS Batarya Ömrü

UYARI! UYARI! UYARI!

Geçtiğimiz on yıl içinde bir UPS sahibi olan herkes UPS'den çıkan ve batarya değişimi yapılması gerektiğini bildiren bu uyarı sesini yüksek ihtimalle duymuş ve bu sesten rahatsız oluyor olmalı. Ve eğer benimki gibi bir şansınız varsa bu ses muhtemelen en uygunsuz zamanlarda karşınıza çıkmıştır.

UPS üreticileri bataryalarının kullanım ömrünü tahmin etme konusunda son yıllarda önemli atılımlar yaptı; ancak batarya ömrünü etkileyen en önemli faktör UPS'in içinde bulunduğu ortam olduğundan, bu VRLA (Valf Düzenlemeli Kurşun Asitli) bataryalar için kullanım ömrünü tahmin etmek son derece zor bir iş haline gelmiştir. APC™ by Schneider Electric™, müşterilerimize gelişmiş gözetim ve yönetim sağlamak için sınıfının en iyisi yenilikçi teknolojiler geliştirdi.

Yeni Smart-UPS™ On-Line modellerimizin dinamik batarya ömrü tahminleri sunan piyasadaki tek ünite modeli olduğunu söylemekten gurur duyuyoruz. Sezgisel alfanümerik LCD ekran, UPS'in bataryasının değiştirilmesi gereken zamanı ay ve yıl olarak net bir şekilde verir. Hepsinden daha iyisi UPS'in, tahminleri sıcaklık dalgalanmalarına ve bataryanın ömrünü etkileyebilecek diğer koşullara göre doğru bir şekilde ayarlamak için bataryayı ve çevresini sürekli izliyor olmasıdır; böylece siz tahminlerde bulunmayı bırakarak işinizi daha etkin bir şekilde geleceğe taşıyabilirsiniz.

Geleneksel olarak kritik ekipmanları korumak için UPS kullanan kuruluşların, bataryalar kullanım ömürlerinin sonuna ulaştığında kesintisiz geçişi sağlamak için yedek bataryaları tesis bünyesinde saklamaları tavsiye edilir. Ancak, yüzlerce UPS kullanan büyük ölçekli kuruluşlar için, özellikle doğru saklama konusundaki şu öneriler dikkate alındığında bu, karmaşık ve yer açısından yoğun bir ihtiyaç yaratan bir girişim olabilir:

  • Depodaki bataryalar 6 ayda bir şarj edilmelidir
  • Toplu depolama süresi 1 yılı geçmemelidir
  • Bataryalar 10°C'de (50°F) ya da mümkünse daha düşük sıcaklıklarda saklanmalıdır

Bu nedenle, dinamik batarya ömrü tahmini yalnızca riski ortadan kaldırarak organizasyonunuzun sürekliliğini temin etmez, aynı zamanda UPS filonuz için yedek batarya depolama ve stoklama bakımı ihtiyacını ortadan kaldırarak IT ortamınıza zaman ve yer kazandırır.

Bataryanızın değiştirilmesi gereken zamanı tahmin etmenin yanı sıra akıllı batarya yönetimi özelliği, aynı zamanda sıcaklık kontrollü şarj ile bataryayı aşırı şarj durumundan korur ve bataryanızın ömrünü uzatır.

IT altyapınızdaki zayıf halkanın eski bir UPS olmadığından emin olun. Her biri Energy Star onaylı ve lider IT satıcılarının sunucuları ile uyumlu olan yeni, akıllı Smart-UPS On-Line modellerimize göz atın ve IT altyapınızın her zamankinden daha iyi korunduğundan emin olmak için 25 yılı aşkın Efsanevi Güvenilirlik™, verimli tasarımlar ve yenilikçi özelliklerin avantajlarından yararlanın. Daha fazla bilgi için tıklayın

İlgili Kaynaklar

Daha fazla bilgi için, Monofaze UPS Yönetimi, Bakımı ve Yaşam Döngüsü başlıklı Teknik Makale 210'a bakın.
Teknik Makaleyi Oku