Breaking Bad (Ev Ağları)...ve bunları düzeltmenin yolları

Breaking Bad dizisinin büyük Emmy gecesinden (ve altıncı sezonun geleceği ile ilgili doğru olmayan söylentiden) sonra, dizinin pek çok farklı seviyede nasıl bu kadar etkili olduğunu hatırladım. Ana hikayesi oldukça sürükleyiciydi, ancak aynı zamanda bizim teknolojiyi kullanmak ve benimsemek konusunda kolayca uygulanabilir olan önemli derslerle dolu alt metinden de büyük keyif almıştım. Bu diziyle ilgili en önemli şey bu tarz bir bilgeliğin herhangi birinden gelebilecek olması ihtimaliydi. Örneğin, sonradan kötü bir adama dönüşen eski bir polis olan Mike başroldeki Walt ile konuşurken hayatındaki hatalarla ilgili yaptığı bir gözlemden bahsediyordu. "Ben bir keresinde sonuna kadar gitmek yerine tatmin edici olmayan iş yapmayı seçtim. Bu hatayı bir daha asla yapmayacağım. Artık tatmin edici olmayan iş yapmak yok Walter." – Mike

Benim için bu, TV tarihindeki en güzel sahnelerle dolu bir dizideki en iyi sahnelerden biriydi. Tabii ki Mike kesinlikle yalnız değil. Hepimiz hayatlarımızda bir yerlerde sonuna kadar gitmemiş olduğumuz için pişmanlık duyarız. Hep kısa yoldan gitmeye çalışırız ve:

  1. yaptığımız şeyi yeterince önemsemeyiz 
  2. önemli olduğunu biliriz, ancak gereken zaman/çaba/parayı sarf etmek istemeyiz, ya da
  3. ne kadar önemli olduğunu fark etmeyiz ve önemsizmiş gibi davranırız

Bağlı evlerin sayısındaki artış ile, zaten oldukça meşgul olan birçoğumuz ev ağlarımızın üçüncü maddeye dahil olmasına izin veriyoruz. Ev ağlarının ne kadar önemli bir hale gelmiş olduğunu anlamak için Cisco’nun Sanal Ağ Endeksi'nden alınan şu rakamlara bir göz atmanızı öneririz:
  • Tabletlerin 2/3'ünde hücre bağlantısı bulunmuyor ve sadece wifi üzerinden kullanılabiliyor
  • Mobil verilerin %45'i "boşaltılıyor" (yani bu verilere hücre şebekesi üzerinden değil wifi üzerinden erişilebiliyor)
  • 2018'de mobil veri trafiği için Yıllık Bileşik Büyüme Oranı Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'daki en düşük %50 ile Ortadoğu ve Afrika'daki en yüksek %70 arasında değişiyor.
Bütün bunlar göz önüne alındığında, günümüz ev ağlarının ve bağlı cihazların büyük çoğunluğunun korunmasız olduğunu görmek ben çok şaşırtıyor; tatmin edici olmayan bir iş yapmanın apaçık bir örneği gibi karşımızda duruyor. Bunun yalnızca insanların ev ağlarının günlük yaşantılarında oynadığı kritik rolü ve bir elektrik kesintisi sırasında ağa ve cihazlara erişebilmelerini sağlayacak korumayı almanın ne kadar kolay olduğunu fark etmemiş olmasından kaynaklanıyor olabileceğini düşünüyorum.

Ev ağınızı ne için kullanıyor olursanız olun (film izlemek için, IP bağlantılı bir telefon kullanmak için, evden çalışmak için, oyun oynamak ya da daha fazlasını yapmak için), uzun süreli elektrik kesintileri sırasında size yeterli çalışma süresi sağlayacak bir batarya yedeği ile ev ağınızı korumanızı öneririz. Genellikle otuz dakika gerekli asgari süre olarak kabul edilir, ancak nerede yaşadığınıza ve ağınızı nasıl kullandığınıza bağlı olarak daha uzun bir süre gerekebilir.

Size özel ihtiyaçlarınızı daha iyi değerlendirebilmek için, APC by Schneider Electric'in değerlendirme aracını deneyin (buraya tıklayın). Ya da, ev ağı donanımlarınızın uzun süreler boyunca çalışır durumda kalmasını sağlayan (yaklaşık 4,5 saat) gelişmiş çözümler hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın.

Evinizin wifi ağında oldukça önemli şeyler oluyor, bu nedenle onu korumak için nasıl bir karara varırsanız varın, tatmin edici olmayan çözümler uygulamak yerine sonuna kadar gitmeyi unutmayın.