EMC Ortaklığı

EMC_Corporation_logo-85x85

Struxureware DCIM Yazılımı ile fiziksel bir altyapıyı birleştirmek, kuruluşların önceden test edilmiş, optimize edilmiş, eksiksiz ve enerji verimliliği açısından yüksek bir IT çözümünü basit ve etkin bir şekilde sunmalarına izin verir ve buluttan uzak ofislere kadar kurum içinde hızlı bir şekilde kurulmasını mümkün kılar. Bu APC yönetim araçları, EMC donanımı ile sorunsuz bir şekilde entegre olarak yerinde IT destek personeli maliyetini azaltan uzaktan veri ve ağ yönetimine izin verir. Diğer avantajları arasında şunlar yer alıyor:

  • Risklerin azaltılması: Önceden onaylanmış konfigürasyonlar, mevcut uygulamaların yeni altyapıya düzgün bir şekilde yüklenmesini sağlar.
  • Hızlandırılmış dağıtım: Birleşik standart mimari, geçiş kesintilerini ve yönetim açısından oluşacak ek yükü azaltır.
  • Esneklik: Çeşitli uygulamalar ve iş yükleri, güvenilir donanım ve yazılım kombinasyonları ile desteklenmektedir.
  • Modüler  altyapı: IT'nin doğru ölçülere sahip bir veri merkezi inşa etmesini sağlar ve kaynakların boşa gitmesini engeller.
  • Önceden test edilmiş çözümlerin genel dağıtım, tedarik ve kurulum sürelerini kısalttığı kanıtlanmıştır.

Alliance iş ortaklarımızın neler yaptığını öğrenin

Daha fazla okuyun