Ватты и вольт-амперы

УПринимая во внимание все более частые капризы электросети, рост потребления энергии ИТ-оборудованием и постоянно растущее значение компьютерных сетей в нашей жизни, нельзя не признать, что ИБП (источникам бесперебойного питания) есть применение не только на работе, но и дома. Вам уже приходилось, занявшись частным исследованием о возможности приобретения того или иного ИБП для дома, запнуться в самом начале со словами «Ватты? ВА? Чего-чего?»

Ну, положим, с ваттами-то большинство из нас худо-бедно знакомо — каждый электроприбор потребляет некоторое их количество в процессе работы; вот только как приложить это к ИБП? И что, вообще, такое ВА?

Электронные устройства имеют паспортные характеристики мощности в ваттах и вольт-амперах (ВА); и подключенная к ИБП нагрузка не должна превышать его номинал ни по одному из этих показателей. В ваттах измеряется настоящая, действительно потребляемая устройством мощность, а в вольт-амперах — так называемая «полная мощность», рассчитываемая как произведение напряжения в сети на силу тока через устройство. Номинал в ваттах отражает действительную мощность, за которую нужно платить энергосетевой компании, и тепловыделение оборудования; а номинал в ВА нужен для расчета сечения проводов и номиналов автоматических выключателей.

Так яснее? Скорее всего, ненамного.

На самом деле, все что действительно нужно знать, это что у электронных устройств, таких как компьютеры и ИБП, номиналы в ваттах и ВА могут значительно отличаться. Причем последний всегда больше. Отношение двух номиналов называют «коэффициентом мощности» и записывают обычным числом (например, 0,8) или процентом (80%). Именно этот коэффициент важен при выборе ИБП для конкретных целей.

В линейке APC™ by Schneider Electric’s™ Smart-UPS™ On-Line последнего поколения реализован ряд новаторских возможностей, призванных обеспечивать максимально эффективное использование энергии. Модели номиналом 6 кВА (6000 ВА) и больше имеют единичный коэффициент мощности, то есть и ваттах номинал у них такой же (6000 ВА соответствует 6000 Вт). ИБП Smart-UPS On-Line этого поколения меньших номиналов имеют коэффициент мощности не ниже 0,9. И всей линейке присвоен рейтинг Energy Star™.

Разница между значениями 0,8 или 0,9 и единицей (1,0) может показаться не такой уж большой; однако если учесть, что дополнительные ватты позволяют защищать дополнительные нагрузки и сочетаются с большей продолжительностью автономной работы, нетрудно видеть, что новое поколение Smart-UPS On-Line обеспечивает повышение уровня готовности при экономии средств.

Выбрать ИБП для конкретного случая поможет наш электронный каталог UPS Selector. А если речь идет о замене устаревшего устройства, все тонкости поможет учесть каталог UPS Upgrade Selector; и не забудьте воспользоваться программой Trade-UPS Program, позволяющей сэкономить до 25% цены нового ИБП APC by Schneider Electric при условии сдачи в зачет одного или нескольких старых любого производителя.

Более подробное обсуждение темы — в информационной статье №15 «Ватты и вольт-амперы: извечная путаница».

Дополнительная информация

Дальнейшая информация — в информационной статье №15 «Ватты и вольт-амперы: извечная путаница».
Информационная статья