С расширением распространения облачных технологий и виртуализации все большего внимания требуют устройства, от которых зависит доступ к новым категориям ИТ-ресурсов: сетевое оборудование и иные компоненты, работающие на периферии сети.

Ранее другие блогеры уже обсуждали некоторые из изменений в ЦОДе, связанные с виртуализацией и облачными технологиями, включая необходимость в новом взгляде на организацию электропитания и охлаждения, в особенности с учетом повышенной вероятности возникновения зон локального перегрева в виртуализованной среде. В этих сообщениях очень точно поднимаются многие вопросы.

Однако не меньшего внимания требует и периферия сети. Идет ли речь о независимом малом офисе или офисе филиала крупной компании, ситуация, в целом, одна и та же. Имеется коммутационный узел с некоторым количеством сетевой аппаратуры, возможно, используемый совместно несколькими организациями.

Благодаря облачным технологиям и виртуализации физического оборудования на территории таких организаций становится все меньше. Вместо этого используются возможности удаленных серверов — находящихся в штаб-квартире компании или на площадке поставщика соответствующих услуг, такого как Salesforce.com.

Подумайте, что произойдет, если такой объект останется без связи? Каковы будут потери производительности и во что это обойдется?  По всей вероятности, заработную плату сотрудникам платить все равно придется, но что они смогут сделать? Останется ли у них хотя бы возможность принимать телефонные звонки?  Каковы будут потери в части упущенной прибыли и производительности?

Я говорил с множеством партнеров и заказчиков, которые считают, что их сотрудники смогут при необходимости воспользоваться Интернетом в ближайшем кафе. Не исключаю, что это приемлемый запасной вариант для офиса из 2–3 человек (хотя и сомневаюсь). Но при численности штата 10 и более тут просто не о чем говорить.

Рассмотрим предприятие розничной торговли с целым комплексом оборудования в расчетно-кассовом узле. Если все это отключается и продавать товары становится невозможно, каковы будут потери за час?

Очевидно, как кассовые терминалы и сканеры, так и коммутаторы и маршрутизаторы, обеспечивающие их связь с центральной сетью, необходимо защищать от отключений.  Следующим идет вопрос, как обеспечить резервное питание и какая требуется продолжительность автономной работы.

Возможно, на объекте имеется генератор, и все что нужно — это продержаться, пока он запустится и выйдет на режим. Однако, хватит ли мощности генератора на все оборудование, или он рассчитан, скажем, только на аварийное освещение?

Что касается ИБП, поддерживают ли они дистанционное управление?  Это важно по ряду причин. Во-первых, такие ИБП могут сигнализировать о потребности в обслуживании, например, в замене батареи. Кроме того, с их помощью можно выборочно отключать не столь ответственных потребителей, чтобы растянуть заряд аккумуляторов на более длительный срок.

Все модели ИБП APC by Schneider Electric Smart-UPS и Symmetra номиналом от 5 кВА оснащаются встроенной картой сетевого управления (на менее мощные она может устанавливаться дополнительно). Управление осуществляется через браузер; поддерживается интеграция с любыми системами сетевого администрирования по протоколу SNMP (Simple Network Management Protocol).

В облачной или виртуальной среде защита периферии внутренней сети критически важна; с адекватным планом резервного электропитания риски потери производительности из-за неисправностей на этом участке значительно снижаются.