APC предлагает отличные решения для корпоративных и облачных серверных.
Решения инженерной инфраструктуры
Продукты APC для серверных представляют собой масштабируемые и адаптируемые решения инженерной инфраструктуры ИТ-помещения на 1–5 стоек, характеризуются низкой совокупной стоимостью владения, оперативностью конфигурирования и развертывания и позволяют гарантированно обеспечить работоспособность ответственных систем. Эти полные интегрированные решения включают в себя компоненты электропитания, охлаждения, стоечной инфраструктуры, обеспечения безопасности и управления, созданные для работы в комплексе в рамках интегрированного проекта серверной и с применением ПО управления. Эти решения не только обеспечивают превосходное качество электропитания, резервного питания и охлаждения, но и отлично выглядят.
Решения для серверных APC отличаются глубокой инженерной проработкой, не оставляющей места для неясностей при проектировании конкретных систем. Поскольку они стандартизованы и рассчитаны на гладкую интеграцию, покупатель получает заказное решение, характеризующееся высоким уровнем эксплуатационной готовности, отличной гибкостью и низкой совокупной стоимостью владения. Обратите внимание на решения для серверных, характеризующиеся: