Познакомьтесь с решениями на основе Интернета вещей для локальной инфраструктуры и локальных граничных вычислений.
На пути к успеху сбои только помешают.
Современные подключенные к Интернету классы требуют надежных данных без задержки.
При наличии сбоев рост невозможен.
Банковские и финансовые процессы не могут основываться на ненадежных или незащищенных данных.
При наличии сбоев продажи невозможны.
Современным предприятиям торговли нужны надежные данные и соединение с Интернетом для того, чтобы оставаться конкурентоспособными.
В технологиях могут возникать сбои.
В технологиях могут возникать сбои.
Рост интернета вещей сделал доступ к данным и подключение к Интернету жизненно необходимыми условиями развития бизнеса. Облачные хранилища могут быть эффективными, но у них также есть значительные ограничения, например, проблемы со временем задержки, пропускной способностью, безопасностью и ограниченным доступом офлайн, которые могут повлиять на производительность.
Храня и обрабатывая данные рядом с источником данных, а также поддерживая работу данной технологии с помощью устойчивой, безопасной и интеллектуальной инфраструктуры, вы сможете объединить гибкость граничных вычислений с высокой производительностью и безопасностью в удаленном офисе, в филиале компании или в местном отделении компании.
В современных больницах и медицинских центрах ограниченный доступ к сети может привести к оказанию некачественных медицинских услуг. С помощью локальных решений на основе граничных вычислений возможен быстрый и безопасный обмен данными о пациентах между врачами, смотровыми кабинетами и устройствами.
Взгляните по-новому на инфраструктуру вашего бизнеса.
Повысьте стабильность работы при помощи проверки оборудования в вашей физической инфраструктуре на избыточность.
Обучение
В современных классах, подключенных к Интернету и локальным сетям, проблемы со связью могут нарушить ход учебного процесса и отвлечь учащихся от поставленных целей. Локальные решения на основе граничных вычислений могут помочь поддержать связь между преподавателем и учащимися, а также между самими учащимися и внешним миром.
Розничная торговля
Современные предприятия розничной торговли используют революционные технологии в области покупательского опыта, поэтому становятся все более зависимыми от связи и работы с данными. Если созданная система работает плохо, покупатели просто выберут онлайн-шопинг из дома. Узнайте, как можно конкурировать с онлайн-продавцами.
Финансы
Поскольку все большее число клиентов банков предпочитает совершать операции онлайн, проблемы с передачей данных могут требовать больше финансовых расходов, чем сами денежные операции. С помощью локальных решений на основе граничных вычислений вы сможете обеспечить вашим клиентам усовершенствованный опыт работы с цифровыми технологиями вместе с повышенной безопасностью.
Не теряйте контроль над вашими данными.
Сохраняя данные и инфраструктуру, которая защищает данные, внутри компании при помощи локальных решений на основе граничных вычислений, вы сможете повысить качество выполняемых операций и производительность распределенных ИТ-сред благодаря трем основным методам...
Стандартизированные процессы развертывания
Увеличьте скорость, надежность, эффективность и целостность процессов развертывания в граничных ИТ-средах при помощи разнообразных инфраструктурных решений.
Дистанционное управление ИТ-объектами
Оптимизируйте ваше ИТ-окружение, используя простые технологии, мониторинг и обслуживание физической инфраструктуры как локально, так и на уровне компании.
Безопасные среды
Увеличьте полезное рабочее время и эффективность, предупреждая механические и человеческие ошибки с помощью безопасных сред.
Решения на основе граничных вычислений
Узнайте, как решить проблемы со временем задержки, пропускной способностью, доступностью и безопасностью, часто сопутствующие граничным вычислениям. Познакомьтесь с нашим портфолио физической инфраструктуры и решениями удаленного мониторинга для распределенных ИТ-сред.