Мониторинг удаленных аппаратных

Перефразируя Родни Дейнджерфилда (Rodney Dangerfield), аппаратные в офисах филиалов никто не уважает. В компаниях с множеством филиалов, таких как сети ресторанов или розничных магазинов, серверы слишком часто оказываются загнаны в подсобки, используемые также для иных целей (например, для хранения товара). Нетрудно видеть, что в таких условиях они легко могут быть повреждены или даже украдены.

Ранее мы уже писали об организации охлаждения в аппаратной, а в этом сообщении мне бы хотелось подробно рассмотреть вопрос дистанционного мониторинга оборудования в таких средах.

А они по-настоящему нуждаются в мониторинге Многие офисы филиалов и точки розничной торговли не располагают большими площадями, так что выделить отдельное помещение под аппаратную не представляется возможным. Поэтому серверы оказываются установлены на складе, где то и дело рискуют подвергнуться неподобающему обращению. Их толкают при складировании ящиков, крыши начинают течь прямо над ними... Вполне вероятно, что такое помещение не находится постоянно под охраной или запертым, так что сервер может оказаться даже вскрыт, намеренно или случайно, вынесен или украден.

Если вдруг, то как служба ИТ об этом узнает? По всей вероятности, только когда поймет, что больше не получает от сервера данных. Что, безусловно, слишком поздно.

Определенно здесь требуется пара глаз и пара ушей для наблюдения за объектом и выдачи уведомлений, если что-либо пойдет не так. Поскольку рассчитывать на баристу в кофейне в этом отношении не приходится, необходимо оснащать коммутационные узлы средствами мониторинга.

APC by Schneider Electric предлагает линейку Netbotz средств мониторинга состояния безопасности и параметров среды. Такое устройство подвешивается на стену на удаленном объекте и имеет в своем составе видеокамеру для наблюдения за обстановкой. Предусмотрена также установка датчиков открывания дверей. При несанкционированном открывании соответствующим специалистам выдается уведомление. Находясь в центральном пункте управления можно «обозревать» удаленное помещение и, если что-то пойдет не так, принимать те или иные меры.

Более того, поддерживается мониторинг ряда параметров среды, включая температуру, влажность и даже интенсивность воздушных потоков и точку росы — так что вы сразу узнаете, если в помещении станет слишком жарко или слишком сыро. Система Netbotz включает канал голосовой связи, что позволяет при необходимости руководить действиями работника на месте.

Чтобы оценить работу системы на практике, нажмите кнопку «Evaluate Now» под изображением модели Netbotz Rack Monitor 550 на этой странице . (Хотя «практики» там, обычно, немного.)

Мы постоянно слышим о необходимости обеспечивать надлежащим образом электропитание и охлаждение в центре обработки данных — и это действительно важно. Но подумайте обо всех тех удаленных объектах, где идет самая разная работа, приносящая вашей организации деньги. Они тоже важны, и пора уже относиться к ним с тем уважением — и вниманием — какого они заслуживают.