Все сходят с ума по облачным технологиям, будь то приложения, вычислительное оборудование или сервисы хранения. В чем можно быть уверенным, это что они позволяют сэкономить как на аппаратном, так и на программном обеспечении.

Отчасти популярность облака объясняется снижением требований к собственной ИТ-инфраструктуре. Те, кто пользуется облачными приложениями ERP, CRM и т. п., могут обходиться меньшим числом серверов в своих различных филиалах и на других площадках, не так ли?

Конечно, так, но при этом повышаются требования к некоторым другим собственным системам. Коммутационный узел, обеспечивающий доступ в облако, неожиданно становится намного более важным объектом. Теперь он должен соответствовать тому же уровню обслуживания (по SLA), которое обеспечивает провайдер облачных сервисов; в противном случае SLA теряет смысл. Вкратце, если связь работает не лучшим образом или вообще разрывается, доступ к необходимому инструментарию нарушается, от чего сильно страдает производительность.

И дело не только в облаке. Виртуализация означает замену имеющихся серверов меньшим числом более мощных и размещаемых в более ограниченных пространствах. Внедрение объединенных коммуникаций приводит к соединению разнородных платформ: работающих с данными, аудио и видео, — в одних и тех же стойках.   А тенденция работы с использованием собственной техники сотрудников означает, что к корпоративной сети подключается — создавая дополнительную нагрузку — все больше различных устройств.

Перед лицом всех этих вызовов оказывается неприемлемо размещать ИТ-оборудование в незащищенном, используемом одновременно и для иных целей помещении в офисе филиала. Его изменившаяся роль требует соответствующего нового отношения.

И это работа для Schneider Electric InfraStruxure for Small IT Spaces! . Для более крупных центров обработки данных наша компания давно предлагает линейку решений InfraStruxure, соединяющих в себе аппаратное и программное обеспечение, системы охлаждения и защищенного электропитания, включая ИБП. Теперь же появились аналогичные интегральные решения и для вычислительных систем менее крупных филиалов, для серверных и коммутационных узлов.

InfraStruxure for Small IT Spaces начинается со стоек, полностью соответствующих целевым условиям размещения: открытые для защищенных помещений и защищенные шкафы для мест с более свободным доступом. Кроме того, в его состав входят ИБП для защиты оборудования от перебоев в подаче электроэнергии и скачков напряжения с использованием аккумуляторных батарей.

Переносной охлаждающий блок поддерживает температуру оборудования на оптимальном уровне без перестройки системы ОВКВ или вентиляционной системы здания. Кабельные органайзеры обеспечивают упорядоченную и аккуратную прокладку кабелей. Это сокращает время поиска и устранения неполадок сети, а также ремонта или замены поврежденных кабелей.

APC by Schneider Electric предлагает множество решений для дальнейшего совершенствования ИТ-систем филиалов, включая средства дистанционного доступа и автоматизации с применением ПО управления, а также широкую номенклатуру средств физической защиты помещений и шкафов с оборудованием.

Подробнее об обеспечении пользователей в офисах филиалов и на различных малых объектах надежным доступом в облако и к иным необходимым ИТ-ресурсам.