Nova plataforma de proteção e distribuição de energia garante a alta disponibilidade de nossos sistemas de missão crítica
Fennardus M. de Rooij
Real Estate Officer Latin America
Philips do Brasil
A Philips do Brasil é uma subsidiária da Royal Philips Electronics da Holanda e atua no País há 80 anos. Líder dos mercados locais de eletroeletrônicos, equipamentos para recepção de TV por assinatura via satélite, eletrodomésticos portáteis, produtos para cuidados pessoais, iluminação e componentes eletrônicos, a Philips do Brasil atua ainda nos setores de telecomunicações, informática, telefones celulares e equipamentos médico-hospitalares.
Alta Disponibilidade
Em 2003 reforçamos nossa infra-estrutura de proteção e distribuição de energia para suporte de nosso Data Center com a implementação de tecnologias de ultima geração. As soluções InfraStruXure da APC que foram implementadas integram no-breaks, racks, painéis de distribuição de energia e cabeamento de maneira modular e escalável. Com esses novos recursos, que já estão em funcionamento, estamos evitando interrupções no funcionamento de nossos sistemas de missão crítica na ocorrência de falhas no fornecimento de energia elétrica da concessionária, reduzindo o índice de falhas por erro humano e tendo mais facilidade e flexibilidade em nossas instalações, garantindo assim uma alta disponibilidade dos sistemas de TI.
As quatro soluções InfraStruXure foram projetadas e implementadas pela Intarco Projetos e Gerenciamento. Uma delas, instalada no Data Center, possui um no-break configurado para suportar 40 kVA, já as outras soluções foram configuradas para suportar 30 kVA de carga cada uma e foram instaladas em três andares diferentes do prédio para sustentar as aplicações de escritórios. Antes a plataforma de proteção de energia da empresa se restringia a dois no-breaks redundantes convencionais, que foram deslocados para outras funções.
Implantada no ano passado, a nova infra-estrutura protege atualmente todo o parque de equipamentos e sistemas de TI da empresa, composto por servidores das marcas HP e Dell, sistemas de rede da Avaya e soluções de armazenamento da Sentry. Nesses recursos tecnológicos, rodam todos os nossos sistemas de missão crítica, incluindo aplicações de Internet, Intranet, os aplicativos de produção do Data Center e os sistemas de comunicação corporativa que fazem a conexão entre os funcionários da Philips do Brasil com as outras unidades da empresa espalhadas pelo mundo.
Custo de Propriedade
A adoção dessa nova plataforma já está trazendo benefícios a Philips. Entre os pontos fortes da nova arquitetura estão a modularidade e a flexibilidade. Isso nos possibilita modificar as configurações de nossos sistemas, trocando, por exemplo, módulos bateria/inversor/retificador 10 kVA de um andar para outro à medida que vamos necessitando. A mesma versatilidade e flexibilidade, no entanto, não existiam nos sistemas convencionais.
A convivência harmoniosa com os sistemas de TI, podendo ser instalado no mesmo ambiente dos servidores e outros bastidores, e o pequeno espaço físico ocupado pela solução, dentro de um ambiente que por definição é caro, reduz o custo total de locação e manutenção, além de simplificar e facilitar o projeto e a operação.
Outro ponto forte é a o tipo de tecnologia utilizada pelos sistemas de proteção de energia, pois eles não geram distorção harmônica e possuem fator de potência de entrada corrigido. Com isso, temos alta qualidade e baixo consumo de energia elétrica.
Gerenciamento Integrado
Desde que instalamos os equipamentos, há cerca de oito meses, não tivemos paradas nos sistemas. Houve um caso onde o sistema alertou sobre uma possível falha e a assistência técnica foi acionada evitando uma potencial parada não programada. O fato revelou uma característica muito positiva na arquitetura, pois o projeto modular e redundante diminui o MTTR (Mean Time To Repair – Tempo Médio De Reparo), aumentando ainda mais a disponibilidade da solução, pois no caso de uma intervenção a substituição de um módulo é simples e rápida, podendo ser feita a quente sem a parada do sistema, ou, como o sistema é todo redundante, a intervenção pode ser programada para um momento mais apropriado.
Agora a nossa expectativa é de fazer uso dos benefícios do software de monitoramento e gerenciamento, tanto local quanto remoto, que estão incorporados na solução facilitando o controle e manutenção dos recursos dos sistemas “on line”.
04/12/2004
|