«Абсолютная безопасность и конфиденциальность данных, круглосуточная доступность всех банковских сервисов является залогом доверия наших клиентов. Мы выбрали архитектуру APC InfraStruXure® в полной уверенности, что это оптимальное решение для достижения наших целей.»
Никита Анатольевич Волков
руководитель направления ИТ
ПриватБанк
ПриватБанк – один из крупнейших банков в Украине, национальная сеть которого включает в себя 2202 филиалов и отделений по всей Украине, 3211 банкоматов. На рынке пластиковых карт банк занимает около 36% украинского рынка (более миллиона выпущенных карт) и обслуживает более 400 тысяч счетов юридических лиц и предпринимателей.
Необходимость построения современного центра обработки данных
Помимо традиционных банковских услуг, ПриватБанк первым в Украине начал предоставлять услуги интернет-банкинга "Приват24" и GSM-банкинга. Характер и объемы такого бизнеса требуют обеспечивать доступность информационных систем банка в любое время из любой точки (банкомата, филиала, Интернет, мобильного телефона). Обеспечение непрерывности банковских сервисов является критической необходимостью банка, обслуживающего миллионы клиентов. Недоступность информации и сервисов даже в короткий момент времени означает невыполненные транзакции, потерянную прибыль и клиентов.
ПриватБанк инвестирует значительные средства для того, чтобы непрерывно предоставлять своим клиентам качественные банковские сервисы, используя для этого передовые информационные технологии.
Выбор решения и подрядчика
Динамика развития бизнеса ПриватБанка, в частности расширение клиентской базы и увеличение объема транзакций, привели к необходимости построения нового центра обработки данных, отвечающего современным требованиям. Изначально рассматривался вопрос проектирования инженерной инфраструктуры, которая способна обеспечить необходимый уровень эксплуатационной готовности и предоставить возможности для гибкого расширения в будущем. Выбирая генерального подрядчика руководства ПриватБанка отдало предпочтение компании «RIM 2000», которая имеет уникальный опыт в реализации комплексных IT-проектов в различных отраслях и является серебряным сертифицированным партнером компании APC. Изучив требования руководства ПриватБанка, специалисты «RIM 2000» предложили решение по созданию центра обработки данных на основе инженерной инфраструктуры APC InfraStruXure тип B.
Модульная архитектура, которая позволяет конфигурировать решение в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика, предоставляет полный набор компонентов необходимых для построения комплексной инженерной инфраструктуры ЦОД. Компания «RIM 2000», успешно выполнила все этапы построения решения – от проектирования до монтажа и запуска.
Проект APCInfraStruXure
В составе модульной инженерной инфраструктуры APC InfraStruXure® type B, которая была установлена в ПриватБанке, используется система бесперебойного питания Symmetra PX, система кондиционирования APC NetworkAIR IR, шкафы для серверного оборудования APC NetShelter, средства мониторинга физической среды, система управления.
Исключительная масштабируемость этого решения позволяет легко наращивать мощность системы и быстро адаптироваться к изменяющимся параметрам центра обработки данных. В конфигурации архитектуры InfraStruXure® для ПриватБанка использована модульная система бесперебойного питания (ИБП) Symmetra PX мощностью 60 кВт с резервированием N+1 и возможностью расширения до 80 кВт, а также интеллектуальные блоки распределения питания с возможностью удаленного мониторинга входных и выходных параметров электросети. Кроме того, в ЦОД компании установлен сервер управления InfraStruXure® Manager, который позволяет осуществлять централизованный мониторинг и управление всеми компонентами InfraStruXure, объединенными в единое IP-адресное пространство, закрытое от внешнего доступа. В ИБП Symmetra PX реализована самая высокая энергетическая плотность на современном рынке ИБП. Интеллектуальные модульные компоненты Symmetra PX предусматривают возможность горячей замены, обслуживание без остановки системы и без переключения в обходной режим.
Для решения проблемы охлаждения центра обработки данных в составе InfraStruXure использована система кондиционирования APC NetworkAIR IR. С целью повышения общего уровня эксплуатационной готовности ЦОД используется система мониторинга физической среды, позволяющая преждевременно обнаружить и предупредить угрозы, в том числе вызванные человеческим фактором.
Результаты и перспективы развития проекта
«Абсолютная безопасность и конфиденциальность данных, круглосуточная доступность всех банковских сервисов является залогом доверия наших клиентов, – говорит Никита Анатольевич Волков, руководитель направления ИТ ПриватБанка. – Мы выбрали архитектуру APC InfraStruXure™ в полной уверенности, что это оптимальное решение для достижения наших целей.»
В ближайшие несколько лет ПриватБанк планирует расширять мощности центра обработки данных по мере увеличения объемов бизнеса.
09/09/2008
|