幅700mmのデータセンタ向けラック「NetShelter® SX AR3130」を発売
 

IT機器の電源、冷却、管理を含む物理インフラソリューションを提供する株式会社エーピーシー・ジャパン(所在地:東京都港区、代表取締役社長:内藤 眞、以下APCジャパン)は、データセンタおよびサーバルーム向けの幅700mmのラック「NetShelter® SX AR3130(以下AR3130)」を本日より発売します。AR3130は、APCジャパンが販売するデータセンタおよびサーバ用ラック「NetShelter® SX」シリーズのラックで、主にサーバやストレージなどのIT機器を搭載します。

AR3130 製品概要

【寸法】 高さ1991mm(42U)×幅700mm×奥行き1070mm

【質量】 138 kg

【最大搭載静止荷重】 1,361kg

【最大搭載動荷重】 1,021kg

【価格】 252,000円(消費税込み)

昨今、企業のIT部門では、仮想化技術を利用したサーバ統合が進んでおり、これが2つの流れを引き起こしています。1つは企業内データセンタの集約、もう1つは外部データセンタ事業者のホスティング需要の増加です。一般企業のデータセンタやサーバルームにおいては、従来は分散していたサーバをコンプライアンス、セキュリティの観点からも一箇所に集約する傾向があり、その際に改めてラックを備える企業が増えています。また、データセンタ事業者においては、運営するデータセンタへのホスティング需要の増加によるデータセンタの新設や増設が進んでおり、その結果、ラックの需要が増加しています。

こうした動向に対応するため、APCジャパンでは、このたび日本市場においてニーズの高い700mm幅のAR3130を発売します。NetShelter® SXシリーズでは、これまで600mm幅および750mm幅のラックを販売、700mm幅はAPCジャパンでは初めての製品となります。

APCジャパンでは、今後も複雑化・多様化するIT機器利用ニーズに合わせた製品やソリューションの提供を実施していきます。

以上
 

「NetShelter® SX」シリーズについて

データセンタのために開発され、主要サーバベンダーのサーバやネットワーク機器を搭載することが可能なマルチベンダーラックです。サーバのエアフローを考慮して、フロント66%、リア74%の業界最大級の開口率により高密度化するサーバ環境にも適切なエアフローを提供し、データセンタ内の熱問題を解決するのに適しています。日本では2006年より発売しています。


APCについて

APCは、2007年にシュナイダーエレクトリックの傘下であるMGE UPS Systemsと合併し、シュナイダーエレクトリックのCritical Power & Cooling Services事業部門となりました。同部門の2008年度の売上は26億ユーロ、世界中に1万2000人の従業員を擁しています。
APCは、無停電電源装置(UPS)、冷却装置、ラック、環境監視システム、デザインや管理ソフトウェア等の製品および業界唯一となる電源・冷却・管理の統合ソリューション“InfraStruXure®”を、家庭やオフィス、データセンタ、工場などに提供しています。シュナイダーエレクトリックのCritical Power & Cooling Services事業部門の強みや経験、広大なネットワークを活かし、設計から導入、メンテナンスまでのソリューションと共に、ITシステムの可用性向上に貢献するエネルギー効率の高いソリューションを提案しています。
なお、シュナイダーエレクトリックは、11万4千人の従業員を擁し、100カ国で事業を展開。2008年度の年間売上は183億ユーロです。
APCの詳しい情報は、
http://www.apc.com/をご覧ください。

株式会社エーピーシー・ジャパンについて

APCジャパンは、1996年4月に設立された米国APC社全額出資の日本法人で、APC社製UPS(小中容量単相UPSおよび大容量三相UPS)、冷却機器、ラック等の輸入販売、および保守サービスを日本国内で提供しています。同社の詳しい情報はhttp://www.apc.com/jpをご覧ください。


全ての商標はその所有者に帰属します。本リリース内容は、記載された発行日時における情報です。

# # #


報道関係各位お問合せ先

株式会社トレイントラックス(広報代理店) 
担当:小牧・福地
TEL:03-5738-4177 FAX:03-5738-4178
Email:
pr@traintracks.jp

または
株式会社エーピーシー・ジャパン 
マーケティングコミュニケーション 担当:塩山
TEL:03-6402-2240 FAX:03-6402-2002
Email:
Mutsumi.Shioyama@apcc.com

一般各位からのお問合せ先
株式会社エーピーシー・ジャパン コールセンタ
TEL:03-6402-2001 FAX:03-6402-2002
Email:
jinfo@apcc.com

 

 
 
Send this APC solution to a friend or colleague

APC will not store the email address that you are providing to us and therefore will not use it for marketing communications. Only those customers that have indicated will receive email marketing communications from APC.

Back