APC presenta il Sistema InRow® SC per armadi di permutazione e sale CED
 

Rack di raffreddamento integrati permettono una facile installazione e una maggiore mobilità

Desio (Mi), 23 giugno 2009 – APC by Schneider Electric, leader globale nei servizi integrati di alimentazione e condizionamento, presenta il Sistema APC InRow® SC, un nuovo armadio di raffreddamento integrato, ideale per locali di permutazione e sale server. Questi sistemi flessibili possono essere impiegati in modo del tutto indipendente - il che significa non avere più necessità di scambiatori di calore remoti oppure sistemi parzialmente indipendenti da aggiungere in un secondo momento, per ampliare facilmente installazioni già esistenti.

Dotati di una capacità di raffreddamento fino a 7kW, di uno spazio rack largo 600mm e della possibilità di scegliere fra contenimento anteriore o posteriore, questi nuovi sistemi monitorano e regolano in modo attivo la capacità di raffreddamento per assicurare ai server la corretta temperatura di ingresso.

“Gli armadi di permutazione e le sale server sono sistemi critici nell’ambiente IT dei nostri clienti, e richiedono un’elevata disponibilità, in modo da poter supportare applicazioni di business essenziali” ha dichiarato Dave Guidette, senior vice president, Enterprise Systems and Service, APC. “I nuovi sistemi APC InRow® SC forniscono ai gestori di rete la flessibilità necessaria per trasformare gli ambienti IT in sistemi indipendenti, progettati e realizzati per lavorare insieme all’interno di una architettura scalabile e modulare”.

I componenti intelligenti e gestibili rendono il sistema già pronto per essere messo in rete ed in grado di monitorarsi autonomamente. L’elemento di contenimento che circonda il rack IT e il rack di raffreddamento creano una “capsula” isolata dal resto dell’ambiente che permette un posizionamento nei contesti piu’ svariati, con un basso impatto in termini di rumorosità e con la possibilità di aggiungervi anche soluzioni per la sicurezza.

Il nuovo sistema è così composto.

  • Condizionamento di precisione APC InRow SC – sistema di raffreddamento prevedibile per Datacenter e armadi di permutazione in una architettura in linea, che offre funzionalità quali controllo proattivo, ventole individuali sostituibili a caldo e con velocità regolabile, funzioni di gestione da remoto, protezione dal congelamento della serpentina, uscite senza tensione (contatto secco) e un percorso dei flussi d’aria orizzontale.
  • Rack APC NetShelter SX –per dispositivi di rete e apparecchiature ad alta densità; dispone di alloggiamenti per due unità di distribuzione dell’alimentazione (PDU) munite di amperometro APC (non incluse nel sistema) in un unico canale posteriore, è compatibile con apparecchiature multi vendor, ha posizioni U numerate, dispone di porte ventilate rimovibili e reversibili ed è semplice da installare.
  • Sistema di Contenimento APC Rack Air – è un sistema modulare pensato per funzionare con l’armadio APC NetShelter SX e l’unità di raffreddamento InRow® fornendo massima prevedibilità di raffreddamento, capacità ed efficienza. Semplice da installare, si aggancia sul fronte e sul retro del rack NetShelter SX, eliminando di conseguenza la possibilità che i flussi di aria calda e fredda vengano a contatto.

I sistemi APC InRow® SC sono attualmente disponibili presso i rivenditori autorizzati APC. La soluzione può essere configurata anche come sistema pienamente ridondante per offrire ai clienti ulteriori opzioni di disponibilità. Per maggiori informazioni visitare il sito www.apc.com/it

APC by Schneider Electric

APC by Schneider Electric, leader mondiale dei servizi per l’alimentazione ed il condizionamento di precisione, offre i migliori prodotti, software e sistemi per applicazioni domestiche, aziendali, Data center e ambienti industriali. Sostenuta dalla leadership e dall’esperienza della divisione Critical Power & Cooling Services di Schneider Electric, APC proponesoluzioni progettate e installate a regola d’arte e ne cura la manutenzione per l’intero ciclo di vita. Grazie al suo costante impegno nella ricerca e innovazione, APC offre soluzioni energetiche all’avanguardia ed efficienti per applicazioni tecnologiche e industriali critiche.

Nel 2007, Schneider Electric ha acquisito APC che, unendosi ad MGE UPS Systems, ha dato vita alla nuova Business Unit “Critical Power & Cooling Services” di Schneider Electric, che ha registrato nel 2008 ricavi di 2,6 miliardi di Euro ed impiega 12.000 persone in tutto il mondo.

APC propone gruppi di continuità (UPS), unità di raffreddamento di precisione, rack, prodotti per la sicurezza fisica e ambientale, software di progettazione e gestione e l’architettura APC InfraStruXure®, la più completa soluzione integrata di alimentazione, raffreddamento e gestione presente sul mercato.

Schneider Electric, con i suoi 114.000 dipendenti e sedi in 100 paesi del mondo ha registrato nel 2008 un fatturato pari a 18,3 miliardi di Euro.Per maggiori informazioni su APC visitare il sito: www.apc.com/it

Tutti i marchi appartengono ai relativi proprietari.

# # #

Per maggiori informazioni:

Cinzia Martelli

Caterina Ferrara, Benedetta Campana

APC by Schneider Electric

Prima Pagina Comunicazione

Tel. 0362 488020/Fax 0362 488077

Tel. 02.76118301/ Fax. 02.76118304

cinzia.martelli@apcc.com

caterina@primapagina.it

benedetta@primapagina.it

 
Product Technical Specifications
Download Product Images
 
 
Send this APC solution to a friend or colleague

APC will not store the email address that you are providing to us and therefore will not use it for marketing communications. Only those customers that have indicated will receive email marketing communications from APC.

Back