Print View   Printer Friendly  |   Email Press Release   Email  |   Facebook Twitter Digg DelIcioUs


Infrastruktur kompakt - Schneider Electric präsentiert Container-Module für Kühlung und Stromversorgung von Rechenzentren


Ratingen, 13. Dezember 2011 - Die neuen Power and Cooling Facility Modules von Schneider Electric vereinigen alle wichtigen Komponenten für die Kühlung und Stromversorgung von Rechenzentren in einer Einheit und werden einfach an bestehende Rechenzentren angedockt. Damit stellt Schneider Electric ein modulares Konzept vor, mit dem sich die Kapazitäten der IT-Infrastruktur in 500-Kilowatt-Schritten skalieren lassen. Diese flexible Anpassung an die IT-Last beugt mangelnder Energieeffizienz und Ausfällen vor. Schneider Electric reagiert damit auf die wachsende Nachfrage von Unternehmen nach schnellen, flexiblen und einfach zu realisierenden Rechenzentrumslösungen.

 
Flexible Planung
Mit den Container-Modulen sind Unternehmen in der Lage, Kühlung und Stromversorgung an den Bedarf der IT-Infrastruktur anzupassen, wenn die Anforderungen wachsen. Aufgrund ihrer kompakten Bauweise können die Module binnen weniger Wochen implementiert werden, was die Projektierungszeit deutlich verkürzt. Teure Investitionen in eine überdimensionierte Infrastruktur gehören damit der Vergangenheit an. Die Lebensdauer bestehender Rechenzentren kann verlängert werden, da mit diesem System zusätzliche Strom- und Kühlungskapazitäten modular zur Verfügung stehen. Zudem lassen sich die Container-Module an anderen Standorten weiter nutzen, falls der Lebenszyklus eines bestehenden Rechenzentrums zu Ende geht.
 
Technische Zuverlässigkeit
Die Container-Module werden von Schneider Electric nicht erst vor Ort, sondern schon in der Fabrik getestet. Außerdem bestehen sie aus vorgefertigten, aufeinander abgestimmten Komponenten. Das verringert Fehlerquellen und reduziert die gesamte Planungs- und Installationszeit. Die Gehäuse sind bedarfsgerecht mit allen tragenden Rahmen - speziell für die Anforderungen von Rechenzentren - gestaltet und bestehen nicht aus umgerüsteten ISO-Containern. Die Container-Module sind mit vorprogrammierten und vollständig integrierten Software-Systemen für das Management ausgestattet. Das ermöglicht einen energieeffizienteren Betrieb als bei herkömmlichen Rechenzentrumsgebäuden.
 
Die Container-Module haben folgende technische Spezifikationen:
 
Containermodul zur Stromversorgung
       Integrierte modulare und skalierbare USV mit hohem Wirkungsgrad und Fehlertoleranz
       Stromversorgungsmodule mit Hot-Swap-Funktion
       Abgetrennte Batterieräume
       Haupt- und Notbedienfeld
       Separater Kabelrangierraum für einfachen Anschluss der Leitungen
       Vollständig integriertes Kühlsystem mit Freikühleinrichtung
       Inertgas-Brandbekämpfung und Rauchansaugsystem
Containermodul zur Rechenzentrumskühlung
       Kaltwassersatz mit hohem Wirkungsgrad
       Integrierte freie Kühlung
       Funktionsfähigkeit bei allen gängigen Temperaturszenarien in der EMEA-Region
       Stand-By-Integriertes Managementsystem
       Notbetriebsmodus
       6 x 100 Kilowatt-Kaltwassersatz für skalierbare Kühlkonzepte
       N+1-Konfiguration für hohe Fehlertoleranz
       Parallele Pufferbehälter für Überbrückungsschutz und schnelle Wiederaufnahme der vollen Kühlkapazität
       Pumpen und Ventilatoren mit Frequenzumrichter für hohe Energieeffizienz
       N+1-Kaltwassersatz mit Hot-Swap-Funktion
 
Norbert Keil, Enterprise Account Manager IT Business von APC by Schneider Electric, erklärt die Vorteile: „Container-Module sind ein wichtiger Schritt hin zur Standardisierung der physikalischen Infrastruktur von Rechenzentren. Das ist Grundvoraussetzung für ihre schnelle Anpassung an wachsende IT-Lasten. Denn anstatt Wartezeiten von mehreren Monaten in Kauf zu nehmen, können Anwender mit unseren Container-Modulen ihre Kapazitäten für Kühlung und Stromversorgung umgehend erhöhen. Zudem profitieren sie von den langjährigen Erfahrungswerten der beiden Schneider Electric-Töchter APC und Uniflair. Das bedeutet, dass neben der technischen Zuverlässigkeit die Skalierbarkeit der IT und deren wirtschaftlicher Betrieb gewährleistet ist.“
 
 
Schneider Electric
Als weltweit tätiger Spezialist in den Bereichen Energie-Management und Automation mit Niederlassungen in mehr als 100 Ländern bietet Schneider Electric integrierte Lösungen für Energie und Infrastruktur, industrielle Prozesse, Maschinen- und Industrieausrüstung, Gebäudeautomatisierung, Rechenzentren und Datennetze sowie Wohngebäude. Mit über 110.000 Mitarbeitern weltweit hat Schneider Electric im Jahr 2010 einen Umsatz von 19,6 Mrd. Euro erzielt. Erklärtes Ziel ist es, Menschen, Organisationen und Unternehmen dabei zu unterstützen, mehr aus ihrer Energie zu machen: “Make the most of your energy”.
 
Pressekontakt
LEWIS PR
Christiane Conrad / Matthias Baldauf
Baierbrunner Straße 15
81379 München
Tel: +49 (0) 89 17 30 19-0
 
Unternehmenskontakt
Schneider Electric GmbH
Thomas Hammermeister
Marcom Manager PR
Gothaer Str. 29
40880 Ratingen
Tel: +49 (0) 21 02 4 04 - 94 59