Print View   Printer Friendly  |   Email Press Release   Email  |   Facebook Twitter Digg DelIcioUs


Energieaufnahme im Blick - APC präsentiert neue Switched Rack PDUs


APC präsentiert neue Switched Rack PDUs für individuelle Strommessung je Abgang

 
München, 16. August 2011 - Die aktuellen Switched Rack Power Distribution Units (PDU) von APC by Schneider Electric verfügen über intelligente Abgänge mit einer Funktion zur Strommessung. Damit können Anwender den Energieverbrauch pro Steckdose überwachen und so die Stromzufuhr jedes angeschlossenen Gerätes individuell messen und anpassen. Diese Analyse der Leistungsaufnahme schafft mehr Transparenz und ermöglicht einen energieeffizienten Betrieb.
 
Christian Stolte, Systems Engineer bei APC by Schneider Electric, erklärt die Vorteile: „Strommessung ist ein wichtiger Bestandteil des Energiemanagements. Gesamtwerte helfen hier nicht weiter. Entscheider können nur reagieren, wenn sie den Bedarf jeder einzelnen Komponente kennen. Daher haben wir bei den neuen Switched Rack PDUs darauf geachtet, dass bei der Verbrauchsanalyse jedes angeschlossene Gerät für sich separat ausgewertet werden kann."
 
Die neuen Switched Rack PDUs verfügen über folgende Eigenschaften:
 
Individuelle Strommessung
http://image.medianetworkmanager.de/anhang.aspx?ID=0ae27f1434225217_target='_blank'_Diese Funktion garantiert einen genaueren Überblick über den Stromverbrauch – im Gegensatz zu den bisher üblichen Messungen auf Phasenebene. Indem der Bedarf pro Steckdose angezeigt wird, können Entscheider die Entwicklung des Energieverbrauchs identifizieren und bei einem höheren Aufkommen ihre Kapazitäten im Rechenzentrum besser planen.
 
Bedarfsorientierte Anpassung
Die Software der neuen Switched Rack PDUs visualisiert den Stromverbrauch jedes angeschlossenen Geräts. Außerdem zeigt sie detaillierte Verbrauchsprotokolle an, die eine wichtige Planungsgrundlage bei Erweiterung oder Umbau des Rechenzentrums sind.
 
Remote-Zugriff
Mit dem Remote-Zugriff können IT-Manager die angeschlossenen Geräte von extern an- und ausschalten und so Energie sparen. Außerdem lassen sich blockierte Komponenten wieder hochfahren und der unerlaubte Zugriff auf einzelne Steckdosen unterbinden. Durch das so genannte Power Sequencing wird definiert, in welcher Reihenfolge die angeschlossene Hardware ans Netz gehen oder abgeschaltet werden soll. Das vermeidet Überlastungen des Stromkreises während der Wiedereinschaltung. Außerdem kann das IT-Management beim Lastabwurf Prioritäten definieren und so die Laufzeit von kritischen Anwendungen bei Stromausfällen verlängern.
 
Bei den neuen Switched Rack PDUs setzt APC by Schneider Electric zudem auf die bewährten Eigenschaften der AP 8000 Rack PDU-Plattform:
 
Active Power Metering
Mit dem Active Power Metering können Anwender über eine Webschnittstelle, SNMP (Simple Network Management Protocol) oder Telnet alle Funktionen für das Netzwerkmanagement ausführen und konfigurieren sowie mögliche Überspannungen kontrollieren. Außerdem warnen benutzerdefinierte Alarmsignale vor einer Überlastung des Stromkreises oder vor Stromverlusten bei kritischen Anwendungen.
 
Interaktives LCD-Display
Dieses Display unterstützt das IT-Management bei der Anbindung ihrer Geräte in Echtzeit und beim Lastausgleich. Gleichzeitig können optional die Temperatur- und Feuchtigkeitswerte im Rechenzentrum mit benutzerdefinierten Alarmsignalen überwacht werden.
 
Umgebungsüberwachung
Über den integrierten Messsondeneingang lassen sich Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler anschließen. So ist für jedes Rack eine individuelle Umgebungsüberwachung ohne externe Einheiten möglich.
 
Arretierbare IEC-Gerätestecker
Mit den arretierbaren Springverschlüssen sind diese Gerätestecker eine einfach zu bedienende, platzsparende Aufbewahrungsmöglichkeit für Kabel. Sperrige Wandhalter gehören damit der Vergangenheit an.
 
 
Über APC
APC by Schneider Electric, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Critical Power & Cooling Services bietet Kunden aus Industrie, Großunternehmen sowie mittelständische Unternehmen und dem Privatbereich leistungsstarke Software und Systeme für IT- und Prozessanwendungen. Hierzu zählen Produkte für Büros, Heimanwender, Rechenzentren und den Industriebereich. Durch die Stärke, Erfahrung und das breite Netzwerk von Schneider Electric’s Critical Power & Cooling Services, liefert APC über den gesamten Lebenszyklus hinweg exakt geplante sowie einwandfrei installierte und gewartete Lösungen. Mit seiner beispiellosen Innovationsverpflichtung bietet APC wegweisende und energieeffiziente Systeme für kritische Technologien und industrielle Anwendungen. 2007 haben sich APC und MGE UPS Systems zum Bereich Critical Power & Cooling Services von Schneider Electric zusammengeschlossen, der im Jahr 2010 weltweit einen Umsatz in Höhe von 2,6 Milliarden Euro erwirtschaftete. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Lösungen zur unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) sowie Präzisionskühlungs-Geräte, Racksysteme, Sicherheits- und Überwachungssoftware für die physikalische Infrastruktur sowie Design- und Managementsoftware. APC InfraStruxure ist eine Architektur für Rechenzentren, die industrieweit das umfassendste Lösungskonzept für Energieabsicherung, Kühlung und Management bietet. Mit mehr als 110.000 Beschäftigten und Geschäftsverbindungen in 100 Ländern erzielte Schneider Electric 2010 einen Jahresumsatz von 19,6 Milliarden Euro.
 
Pressekontakt
LEWIS PR
Christiane Conrad / Matthias Baldauf
Baierbrunner Straße 15
81379 München
Tel: +49 (0) 89 17 30 19 - 0
 
Unternehmenskontakt
Schneider Electric GmbH
Thomas Hammermeister
Marcom Manager PR
Gothaer Str. 29
40880 Ratingen
Tel: +49 (0) 21 02 4 04 - 94 59
Tel: +49 (0) 21 02 4 04 - 94 59

E-Mail: thomas.hammermeister@de.schneider-electric.com