Print View   Printer Friendly  |   Email Press Release   Email  |   Facebook Twitter Digg DelIcioUs


Der vielleicht kleinste Serverraum der Welt - APC by Schneider Electric erweitert NetShelter CX-Serie


München, 19. Januar 2012 - Mit dem NetShelter CX Mini bietet APC by Schneider Electric nun auch eine kleinere Version des mobilen Racks. Das komplette IT-Equipment inklusive Klimatisierung ist dabei in einem dezenten und schalldämpfenden Schrank angeordnet. Server lassen sich darin problemlos unterbringen und fallen nicht durch störende Geräusche auf. Ein spezieller IT-Raum erübrigt sich somit. Speziell für kleine Büros oder Arztpraxen ist der NetShelter CX Mini eine ideale Lösung.

Besonders in kleinen Firmen herrscht oft Raumknappheit. Ein komplettes Zimmer für die IT zu opfern, fällt da schwer. Ab sofort ist Platzmangel kein Grund mehr, auf den Einsatz neuer Technologien zu verzichten. Der NetShelter CX Mini lässt sich dort aufstellen, wo gerade Kapazitäten vorhanden sind. Der Clou dabei: Er wird dabei nicht als Serverschrank erkannt, denn äußerlich sieht er aus wie ein schlichter Büroschrank und der Geräuschpegel ist ebenfalls minimal. Daher kann die IT unter einem Schreibtisch verstaut oder auch als Arbeitsfläche genutzt werden, indem etwa ein Drucker auf dem Schrank Platz findet. Die Kabelöffnungen hierfür sind vorhanden.
 
Alles in einem
Die Lösung bietet Platz für zwei Server mit einer Größe von fünf Höheneinheiten. Aber auch alle anderen benötigten Geräte sind bereits integriert. Kabel- und Stromleisten, eine Power Distribution Unit (PDU) und eine Belüftung. Unordnung und Chaos bei der Technik gehören damit der Vergangenheit an.
 
Kinderleichte Installation
Schon der Aufbau ist unkompliziert: Der NetShelter CX Mini wird in einem Paket geliefert und kann mit ein bis zwei Personen problemlos installiert werden. Auch die Inbetriebnahme ist einfach. Der IT-Verantwortliche muss lediglich die Server einbauen und den Schrank an seinen Platz schieben.
 
„Die Mini-Version ist ideal für Home-Offices, Schulen oder beispielsweise Arztpraxen und Firmen, die auf eine funktionierende IT angewiesen sind, aber nur wenig Platz für Server zur Verfügung haben“, so Karin Hernik, Regional Channel and SMB Team Manager für Deutschland und Österreich bei APC by Schneider Electric.
 
 
Über APC
APC by Schneider Electric, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Critical Power & Cooling Services bietet Kunden aus Industrie, Großunternehmen sowie mittelständische Unternehmen und dem Privatbereich leistungsstarke Software und Systeme für IT- und Prozessanwendungen. Hierzu zählen Produkte für Büros, Heimanwender, Rechenzentren und den Industriebereich. Durch die Stärke, Erfahrung und das breite Netzwerk von Schneider Electric’s Critical Power & Cooling Services, liefert APC über den gesamten Lebenszyklus hinweg exakt geplante sowie einwandfrei installierte und gewartete Lösungen. Mit seiner beispiellosen Innovationsverpflichtung bietet APC wegweisende und energieeffiziente Systeme für kritische Technologien und industrielle Anwendungen. 2007 haben sich APC und MGE UPS Systems zum Bereich Critical Power & Cooling Services von Schneider Electric zusammengeschlossen, der im Jahr 2010 weltweit einen Umsatz in Höhe von 2,6 Milliarden Euro erwirtschaftete. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Lösungen zur unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) sowie Präzisionskühlungs-Geräte, Racksysteme, Sicherheits- und Überwachungssoftware für die physikalische Infrastruktur sowie Design- und Datencenter- Managementsoftware (DCIM). Mit mehr als 110.000 Beschäftigten und Geschäftsverbindungen in 100 Ländern erzielte Schneider Electric 2010 einen Jahresumsatz von 19,6 Milliarden Euro.
 
Pressekontakt
LEWIS PR
Christiane Conrad / Matthias Baldauf
Baierbrunner Straße 15
81379 München
Tel: +49 (0) 89 17 30 19 - 0
 
Unternehmenskontakt
Schneider Electric GmbH
Thomas Hammermeister
Marcom Manager PR
Gothaer Str. 29
40880 Ratingen
Tel: +49 (0) 21 02 4 04 - 94 59

E-Mail: thomas.hammermeister@de.schneider-electric.com