|
You are here:
|
Press ReleasesMedia ResourcesDocumentation |
APC présente ses solutions de refroidissement InRow SC, destinées aux armoires de câblage et aux salles serveursDes systèmes de climatisation intégrés à la baie qui simplifient l’installation et augmentent la mobilité : une capacité de refroidissement maximale de 7 KW par rack, des options de confinement thermique à l’avant et à l’arrière, un système qui surveille et adapte activement la capacité de refroidissement pour assurer une température d’entrée adéquate au niveau du serveur. Rueil-Malmaison, le 25 juin 2009 – APC by Schneider Electric présente son système InRow SC, un nouveau rack de refroidissement autonome idéal pour les armoires de câblage et les salles serveurs. Ce système peut être installé comme un appareil totalement autonome qui se passe d’échangeur thermique à distance ou bien être intégré à une installation pour la faire évoluer sans prendre plus de place.Un refroidissement qui s’ajuste automatiquement pour une gestion plus éco-énergétique Avec une capacité de refroidissement maximale de 7 KW, un rack d’une largeur de 600 mm et des options de confinement thermique à l’avant et à l’arrière, ce nouveau système surveille et adapte activement la capacité de refroidissement pour assurer une température d’entrée adéquate au niveau du serveur. « Les armoires de câblage et les salles serveurs sont des éléments critiques de l’environnement informatique », déclare Paul-François Cattier, Vice-Président APC by Schneider Electric France & Benelux. « Elles soutiennent des applications métier essentielles et doivent donc assurer une haute disponibilité. Nos nouveaux systèmes InRow SC apportent la flexibilité nécessaire aux environnements informatiques changeants, à l’aide de systèmes autonomes conçus et construits pour fonctionner ensemble dans une architecture modulaire évolutive ». Les nouveaux systèmes de refroidissement InRow SC sont des unités autonomes constituées d’une solution de climatisation InRow SC, d’un rack NetShelter® SX et d’options Rack Air Containment. Ils sont faciles à installer et facilitent les modifications. Équipés de composants intelligents et administrables, ces systèmes disposent d’une fonction d’auto-surveillance et sont adaptés à une installation en réseau. Le confinement entourant le rack et le système de refroidissement crée un ensemble isolé qui peut s’intégrer à la plupart des environnements, réduit le niveau sonore et permet d’ajouter des solutions de sécurité. Le nouveau système comprend : Ÿ Climatisation InRow SC, qui assure un refroidissement prévisible pour la salle serveur et les armoires de câblage dans une architecture par rangées, avec des fonctionnalités comme des contrôles de réponse active, des ventilateurs à vitesse variable et échangeables à chaud individuellement, la gestion à distance, la protection contre le gel du serpentin, une sortie par contact sec et une circulation d’air horizontale.Ÿ Armoire rack NetShelter, un environnement de montage en rack fiable pour des équipements réseau et haute densité. Il comprend les supports pour deux bandeaux de prises mesurées (non fournis avec le système) sur un canal arrière, la compatibilité avec les équipements d’autres fournisseurs, des positions U numérotées ainsi que des portes réversibles et amovibles totalement ventilées.Ÿ Rack Air Containment, un système modulaire conçu pour fonctionner avec le rack NetShelter SX et l’unité de refroidissement InRow afin de fournir le maximum d’efficacité, de capacité et de prévisibilité du refroidissement. Facile à installer, le Rack Air Containment se fixe à l’avant et à l’arrière du rack NetShelter SX, éliminant le mélange des flux d’air froid et chaud.Les systèmes InRow SC d’APC sont actuellement disponibles. Cette solution peut également être configurée en tant que système totalement redondant afin de renforcer la disponibilité. Pour obtenir davantage d’informations sur ce système et sur les solutions de refroidissement d’APC, veuillez consulter le site www.apc.com/fr
|